• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

小保险大用途——带你认识供应商Littelfuse

来源:EEWORLD
时间:2014-06-06

日前,Littelfuse在北京召开了媒体发布会,网上查了查,鲜有关于Littelfuse的介绍,所以今天我们就来了解一下这家公司吧。

Littelfuse是全球的保险丝供应商,产品涵盖三个业务部:电子、汽车以及电力,营收占比分别为50%、34%和16%。

Littelfuse创办于1927年,员工总数超过7000名,2013年销售额达创纪录的7.58亿美元,全球拥有超过35家工厂。

谈到保险丝的用途,大家可能都会认为是保护电路板的,但实际上保险丝重要的功能是保护人身财产安全,避免过压过流引起火灾等事故。

Littelfuse的产品所面向应用包括过流保护(短路等)、过压保护(雷击、静电等)、能量监控及保护开关(接地保护、设备保护等)、配电及控制(配电室等)。

目前,主流的汽车公司、电子公司等都是Littelfuse的客户,如图所示。

Littelfuse的产品线是几家公司中强的,如图所示,从保险丝到TVS管全都有。


目前Littelfuse按照产品线来分,电路保护仍然占66%的绝大份额,不过Littelfuse早已意识到需要拓展多领域,因此在不同领域进行收购,包括目前占20%的电能控制业务及14%的传感器业务,都主要依靠收购完成的。收购的公司包括:Accel、Cole Hersee、Concord、Hamlin、Pudenz、Selco、Shock-Block、Smart Glow Fuses、Startco、SymCom、Teccor、Wickmann。

汽车是Littelfuse一直以来关注的重点,汽车保护单元主要的一点就是要满足各种标准,这正是Littelfuse所擅长的。

关于Littelfuse汽车保险丝的历史:30年代Littelfuse首次推出汽车保险丝,40年代设计出款用于汽车行业的集中式仪表盘下保险丝盒,1976年推出款插片式ATO(Autofuse®)快熔保险丝,如今仍被视为汽车保险丝的全球标准,1986年开发取代ATO®保险丝的更紧凑型MINI®保险丝,使OEM可以增加额外保险丝,保护车载电子元件。1991年推出适用于较高电流设备的MEGA®汽车保险丝。1994年推出MIDI®汽车用螺栓固定式保险丝。2006年收购首款指示型插片式汽车保险丝——SMARTGLOW®保险丝。

2014年,Littelfuse新推出了符合AEC-Q200标准的新型压敏电阻——AUMOV系列低压高浪涌电流径向引线式压敏电阻。应用领域包括车身电子模块,安全系统模块,信息娱乐系统,热管理和HVAC模块,动力总成系统等。

LED是Littelfuse另外一个重点关注的市场,目前提供的保护包括抗雷击、浪涌、过温保护、过流保护等。提供的产品包括AC line Fuse、MOV、高压DC Fuse、TVS、PTC、PLED等。

2014年,Littelfuse推出了全球首款保险丝在线选型工具iDesigns,可以在线为保险丝选型,非常方便。详细信息请访问://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0527/article_26103.html。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 压敏电阻 Mouser Element14 e络盟

更多新闻