• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Lantiq携英特尔发布LTE Cat. 6网关平台

来源:新电子
时间:2014-06-05

  看好LTE-A成长潜力,Lantiq与英特尔共同携手合作,推出全球首款支持LTE Cat. 6规格的网关参考设计,可在较低的CPU负载下,实现上、下行传输速率皆可达理论值的联网。

  Lantiq资深副总裁暨宽带业务部门总经理Dirk Wieberneit表示,全球LTE市场正如火如荼发展,许多电信商皆已选择LTE做为部署未来通信网络的重要技术;同时,固定式LTE网关的需求也开始快速升温;此次Lantiq则与英特尔合作,抢先推出更新技术版本的Cat. 6 LTE网关参考设计,可满足电信商及用户对更高传输速率的期待。

  Wieberneit指出,基于英特尔XMM 7260 LTE通讯平台以及Lantiq的GRX330通信处理器,此款由双方合作开发的LTE固定式网关参考设计,数据传输速率可达300Mbit/s;与Cat. 4 150Mbit/s的传输速率相比,提升一倍。

  Wieberneit强调,由于Lantiq的GRX330通讯处理器内建许多独特的加速引擎,能用于处理数据路由,因此即便是在上、下行传输率分别为300Mbit/s与50Mbit/s的状态下,CPU也仅耗用约50%左右的运算资源,还有相当充足的多余能量,可供其他网络和应用程序使用。

  据悉,此款的固定式Cat. 6 LTE网关参考设计,搭载了英特尔基于XMM 7260平台设计的M.2模块,可支持LTE-A特性,包括灵活的载波聚合(Carrier Aggregation, CA);在一个SKU可支持高达二十三种CA结合,同时可达到40MHz以及Cat. 6的速度(即300Mbit/s理论峰值下行速度)。

  此外,英特尔XMM 7260具备全球通讯功能,支持超过三十个第三代合作伙伴计划(3GPP)频段(单一SKU可同时支持二十一个频段),以及全球网络标准(LTE FDD/TDD、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA/TD-HSPA/EDGE)。

  英特尔行动和通讯事业群调制解调器与模块产品部门主管Horst Pratsch表示,LTE是英特尔锁定的重要市场,同时市场对固定式LTE路由器的需求正快速提升,通过双方合作,英特尔将能扩展LTE产品到新市场。

  另值得一提的是,此款固定式Cat. 6 LTE网关参考设计,还同时具备DSL接口,可有助电信商将其在固网及LTE方面的投资效益发挥到极至。Wieberneit透露,目前已有研发人员开始采用此款参考设计进行产品开发,预计在通过电信商验证后,今年底即会见到相关终端产品上市。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻