处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

虚拟化:实现云价值的“芯”趋势

虚拟化:实现云价值的“芯”趋势
来源:电子工程世界 时间:2012-08-03

仅仅几年时间,虚拟化就从数据中心的新来者变成了主流技术。根据权威分析公司Gartner预测,到2012年全世界所有服务器工作负荷的一半将被 虚拟化 ,到2016年,x86硬件支持的80%工作负荷将在虚拟机上运行。

虚拟化能够大大提升服务器的利用率。从而大幅降低企业购买、管理和安置等方面的成本。通过把物理机部署成虚拟机,并合并为数量更少但功能更强大的主服务器,公司可以降低硬件采购和管理成本,节约数据中心占地面积,并降低能源成本。

除此之外,虚拟化还能降低构建和管理灾难恢复环境的成本。企业可以使用虚拟化来合并它们的桌面和服务器,提高其安全性并简化管理。同时,企业还能将费用更低的瘦客户端设备替换个人电脑,从而增加使用时间和降低能耗。

虚拟化成功的“ 芯 ”元素

许多IT高管认为,选择合适的软件架构是优化虚拟化环境的关键。而实际上,选择合适的硬件架构同样关键。为了将虚拟化的好处极致发挥,公司既需要经实践验证的虚拟化软件平台,更需要能带来高核心密度、可靠内存扩展性和强大I/O吞吐量的硬件平台。

微处理器构建模块对虚拟化的影响和冲击对企业客户尤为重要。公司的IT部门可能有成百上千台物理服务器支持着有数量更多的虚拟机(VM)的虚拟层。对单台服务器的虚拟化、效率、成本和性能特点的细微改进,一旦在企业的所有服务器上采用,就能转化为可观的运营和预算收益。

AMD 为虚拟化带来“芯”动力

自虚拟化技术诞生之日起, AMD 就一直是虚拟化技术的。AMD皓龙? 6000系列平台是世界上首个集成了16个核心的处理器,在4路配置中总共有多达64个核心。这一核心密度足以轻松处理当今要求苛刻的虚拟化工作负荷。

同时,AMD皓龙6000系列平台与上一代产品相比提供了多71%的内存带宽,为各个组织提供了所需的扩展性,可满足虚拟化对内存和吞吐量的苛刻要求。HyperTransport? 技术和AMD虚拟化?(AMD-V?)技术进一步增强了AMD皓龙6000系列平台的扩展性,并且能降低能耗。

此外,AMD皓龙6000系列中的每个产品都提供同样的缓存、内存速度和互连速度,能够有效实现电源效率和功能之间的平衡。另外,AMD-P的电源管理功能根据应用程序需求和服务器工作负荷进行调节,大幅度降低总体处理器、单个核心和每个核心内的逻辑的能耗来减少能源费用。此外AMD还与VMware进行密切合作,其虚拟化解决方案中的软件和硬件将会实现无缝集成,并获得性能。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28207次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25423次
3 1N4001 0.19MB 22057次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19551次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18606次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15045次
7 DS1337U+ 0.28MB 14948次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14473次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13429次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11991次