处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

移动医疗:下一个应用金矿

移动医疗:下一个应用金矿
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-06-03
  • OFweek 电子工程 网讯:5月22日发布的中美移动医疗健康报告显示,中国移动医疗健康的市场发展空间非常大。到2017年,中国和日本将占据亚太移动医疗健康市场的前两位,分别是37%和21%。中国的移动医疗健康市场在2012年已经达到18.6亿元,据预测,到2017年将突破百亿元人民币。

    报告显示,我国移动医疗市场有着巨大的服务需求。首先,医疗费用不断攀升,2011年已经占我国GDP的5.15%,总数达2.4万亿元人民币。其次,人口老龄化问题加剧,2012年,我国65岁以上老年人占人口总数超过10%,到2050年将达到30%。再次,个人和家庭的医疗开销面临很大压力。从统计来看,患者要承担医疗费用的35%到50%。因此,通过医疗移动健康的技术或者服务理念的引入,将有效降低发病率,降低医疗的开销,提升健康水平。

    目前,中国确诊的慢性病已经有2.6亿人,它占用的资源和消耗的资源也会越来越多。而慢性病长期的监测和诊疗的过程,需要结合移动技术。此外,预计未来20年中国心血管疾病患病率将增加0.5倍。据统计有很多患者猝死在睡眠过程中。因此,需要防范健康突发事件,降低发病率和死亡率。这些都给中国移动医疗健康服务的发展带来很大的市场空间。

    移动医疗健康具有四大优势。一是因其随身携带性,可以扩大医疗服务的获取。二是能够减少医生误诊,优化医疗的流程,提高效率。三是可以向患者提供一些诊疗或者咨询方面的服务。四是通过信息化的手段,可以帮助政府更好地收集和分析相关的数据,为医疗健康领域的政策制定提供很好的基础。

    工业和信息化部电信研究院院长曹淑敏认为,移动通信和移动互联网的发展为中国应对医疗健康服务挑战提供了一个非常好的手段,通过移动医疗健康服务将能有效缓解优质医疗资源短缺等问题,降低医疗费用,并实现医疗健康基本服务的均等化。

    截至今年一季度,中国移动互联网用户已经达到8.5亿。中国已是移动智能终端领域全球市场。工业和信息化部电信研究院标准研究所副总工程师李海花指出,按照的2013年7月中国互联网网络信息中心发布的数据,手机在中国农村网民上网使用率已经高达78.9%,接近80%,所以移动医疗和移动的终端技术结合,将会对提升医疗服务的获取,接入和服务的提供渠道都起到很大的作用,也能推动整个医疗移动市场的发展。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 DAC1220E 0.95MB 28189次
    2 EPCS128SI16N 0.94MB 25411次
    3 1N4001 0.19MB 22051次
    4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19538次
    5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
    7 DS1337U+ 0.28MB 14917次
    8 DMG2305UX-7 0.40MB 14455次
    9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13414次
    10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次