• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

机海战术 传HTC M8将有两款高配版本

来源: 中关村在线
时间:2014-06-03

     据外媒9to5Google报道,HTC现款旗舰手机One M8将会有两款高配版本推出,分别为HTC M8 Plus和HTC M8 Advance。这两者的区别是HTC M8 Plus采用金属机身,而HTC M8 Plus采用的塑料机。


传HTC M8将有两款高配版本(图片来自recombu)

  媒体援引消息人士的说法称,HTC M8 Plus属于真正的高配版本,将搭载5.2寸2K分辨率的触控屏,搭载高通骁龙805处理器,3GB内存以及内置 1300万像素后置摄像头,支持OIS光学防抖功能。此外,该机还将提升防水、防尘的等级,并且同样拥有全金属机身材质。

  而同时曝光的HTC M8 Advance,它在硬件配置上与HTC M8 Plus则基本上没有多少差异,不同的地方则是改用了塑料机身,其市场定位有些类似当前的HTC M8 Ace(即HTC One时尚版),主要面向亚洲市场推出。

  对 于HTC M8高配版的传闻业内早已传开。早前爆料大神evleaks在推特上爆料称,HTC M8高配版将被命名为HTC M8 Prime,采用 5.5英寸2K屏和骁龙805处理器,搭载Sense 6.5界面,拥有3GB内存和16GB内存容量,支持LTE-A Cat.6极速网络,还配备 1800万像素景深相机。

  由此可见,HTC M8势必将推出高配版本,但是具体名称和具体发布时间暂时未知。不过9to5Google称HTC M8 Plus和HTC M8 Advance将会在同一时间问世,确切的时间将在八月或是九月初正式发布。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻