处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

麦瑞推出新型高集成度智能电源管理解决方案

麦瑞推出新型高集成度智能电源管理解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-05-30

该器件集成双稳压器和电池监测功能,适用于单AA/AAA型电池应用

高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业麦瑞半导体公司(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出MIC23099电源管理解决方案。该器件瞄准单AA/AAA型电池应用。MIC23099低工作电压为0.85V,它集成两个开关稳压器和一套智能电池监测系统,为当今便携式应用提供必要的供电、监测和控制功能。这款高集成度、智能电源解决方案拥有高频开关稳压器,无源元件的数量和尺度保持在低限度,因而总占用面积不足100平方毫米。轻载状态下开关频率低可降至80kHz(降压稳压器)和100kHz(升压稳压器),有助于改善可听频带的抗干扰度。此外,抗振铃控制开关可改善开关节点的电磁干扰性能,稳压器的高电源抑制能力(20kHz时为40dB)使MIC23099特别适合录音机、电视游戏机、便携式医疗设备等应用以及燃料电池和太阳能电池应用。MIC23099现已批量供货,千片订量的价格为1.75美元/片。订购样品请登录 //www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel  。

麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案营销的副总裁Brian Hedayati表示:“MIC23099是高性能、高集成度电源管理解决方案,解决了对噪声敏感和空间有限的便携式应用的技术难题。该器件将整个解决方案的尺度缩小了40%以上,内置的智能电源监测功能进一步降低了系统设计的复杂性。”

MIC23099集成了能提供400毫瓦输出功率的1MHz升压稳压器和能提供高达30毫安输出电流的降压稳压器。内置的顺序和监测控制功能确保每个稳压器能有序启动,限制浪涌电流。通电后,稳压器和电池受到连续监测,确保正常工作。其他功能还有关机后的输出切断功能和带LED指示灯的低压监测功能。该解决方案还提供电源良好输出、短路保护和热保护等功能。该器件的工作温度范围为-40至125摄氏度,采用2.5毫米×2.5毫米TQFN封装。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28189次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25411次
3 1N4001 0.19MB 22051次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19538次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14917次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14455次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13414次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次