• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LG G3上手:性能提升兼具特色功能

来源: 爱范儿
时间:2014-05-30

   
2014年05月28日 08:27   爱范儿    我有话说(162人参与)评论中大奖(162人参与) 收藏本文     

  传闻中LG G3是性能怪兽,到底它是不是?Ars Technica通过上手来检验。

  与8个月前发布的G2相比,G3的屏幕尺寸从5.2英寸提升至5.5英寸,分辨率变为2560x1400,PPI为538。从视觉效果来看,G3的屏幕的表现很惊艳,虽然和其它手机1080p,440PPI的屏幕相比,无法光从视觉上找到差异。毕竟它已经远远超过“视网膜”可分辨像素的极限。

  对此,Ars Technica的评价是,光提升屏幕像素,除了浪费电以外,意义不太大。比起发动PPI数字竞赛,他们宁愿厂商提供“合适”的高清屏,把注意力放在提高手机的电力上——LG的确有这么做,为了更好地为这块超高分辨率的屏幕供电,手机能够自动调节帧率,以达到节电的效果。但是,这样做的用处似乎不大。

  把屏幕分辨率的问题放在一边,LG为我们带来一款边框超窄的手机,比HTC One M8、三星Galaxy S5都要窄。而以之前流行的信息图“屏占比”来看,G3超越G2,成为屏占比的手机,达76.4%。

  G3的手机外壳采用“有金属光泽的”的塑料。不过,从现场上手来看,G3手机的金属光泽并不比之前LG推出的其它手机,不过手感上也不像那些“金属光泽”的手机那么滑溜。

  硬件参数来看,G3采用了2.5GHz的骁龙801 SoC,一块3000mAh可更换电池,16或32GB的储存空间,可拓展micro SD卡,2或3GB RAM。手机后置摄像头的像素达1300万,采用激光自动对焦。官方宣称,这项就能够把摄像头的聚焦速度提升至0.276秒。不过因为环境受到的限制比较大,这项功能没能好好体验。

  G3采用了一项特别的设计,把电源键和音量键都放在了机身后盖上。从上图可以看出,摄像头下方银色的按钮是电源键,电源键又被音量键所包裹着。从手感来说,电源键并不难按。由于G3支持“双击点亮”的功能,因此我们也不必常常使用这个电源键。

  操作系统上看,LG尽量让UI变得平面化,并提供更多的定制选项,比如说提供了“全屏”显示的按钮(这一功能我们在华为荣耀X1手机上也看到过)。而和G2相比,G3的底栏那三个虚拟按钮,终于把“菜单键”换成“应用切换键”。

  Ars Technica称G3采用了“智能键盘”的设计,能够自动纠错,而且减少手指移动的距离,长按空格键并左滑或右滑即可控制光标往左或往右移动,而且还能键盘自由改变高度。系统还具备“智能提醒”的功能,能够在打完电话但忘记挂上电话时提醒,还会提醒我们卸载不常用应用以及及时给手机充电,通知的样式和Google Now类似。“智能安全”,当双击亮屏之后,会出现4位密码输入框,当输入正确之后才能进入系统,此外LG还借鉴了Android上的远程擦除的功能。

  G3的保护套也别具特色,被命名为“Quick Circle”。保护套上挖了个大圆孔,套在手机上,能够显示相机、音乐等小应用,还能显示拨入电话和短信。

  G3的上手就到此为止,目前尚不知它在中国上市的时间。去年,LG的手机销量达创纪录的4770万部,而G3的市场表现将决定LG是否能够重新赢回世界第三大手机制造商的地位。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻