对于消费者而言我们只关心手机是否拥有酷炫的性能、更快的网络速度以及更低的功耗等,不过4G产业需要一条完整的产业链去打造。从运营商、手机制造商到芯片厂商,产业链所有环节都努力在4G时代为消费者提供的用户体验。3G时代芯片厂商还呈现出几家共存的局面,包括高通、联发科、英伟达、德州仪器等,但到了4G时代基本上是高通与联发科之间的互相博弈。高通一直以来在中高端以及4G基带方面独霸,而其针对中低端市场的芯片产品近期不断推出,也透露了其进军入门级市场的壮志。
手机芯片
在高通的带领下,全球尤其是中国市场4G处理器正朝着欣欣向荣的市场繁荣发展,几大芯片厂商又有着怎样的市场布局?接下来我们就为大家盘点一下目前各自4G芯片的发展现状。
联发科:尚未出货的首款4G MT6595
从山寨机的泛滥到目前低端千元机冲击中国市场,联发科在其中扮演着重要的搅局角色。4G在中国的繁荣景象也促使联发科在今年2月份再一次出招,推出了全球首款真正八核心4G LTE手机芯片平台MT6595,这也是到目前为止联发科一款支持LTE网络的芯片。
联发科真八核芯片
MT6595内建了ARM公司高性能的四核Cortex-A17架构核心及四核Cortex-A7核心,及的PowerVR Series 6系列图形处理器,支持超高清H.265视频解码及4K、2K超高清视频播放和录制,并且功耗更低。
MT6595
同时MT6595还兼容FDD-LTE和TD-LTE 4G网络,支持150Mbps的下载速度及50Mbps的上传速度,另外向下兼容DC-HSPA+、TD-SCDMA及EDGE网络。同时MT6595还可搭配联发科技射频芯片,支持超过30个频段。
联发科希望通过真八核MTK处理器来冲击高端市场,摆脱自己山寨低端机的形象,不过遗憾的是手机厂商直接通过定价和市场定位将MTK八核拉了下来。目前MT6595依然没有相应的终端现身,预计到年底我们才能看到相应的4G产品,不过从MT6592的下场也可预知,支持4G网络的MT6595很难成为联发科重塑高端形象的棋子。
Marvell:主打TD中低端4G手机市场
Marvell在进军4G手机之前就已经定调了其千元4G的地位,并在上一年发布了首款支持4G LTE的1088 LTE这款业内首款四核心LTE单芯片,在中国移动主导的TD-SCDMA领域,Marvell将重点放在了TD-LTE制式网络的支持上。
Marvell ARMADA Mobile PXA1928是单芯片四核A53架构的5模LTE解决方案,支持包括LTE TDD / FDD、HSPA+、TD-HSPA+和EDGE在内的全球移动宽带标准。该平台还支持针对LTE网络的双连接、CSFB和VoLTE语音解决方案,并采用了拥有全高清能力的GC5000 GPU,面向以媒体为中心的移动设备提供高性能和低功耗计算能力。
Marvell 1088 LTE芯片
采用Marvell的4G手机
主打中低端是Marvell前往4G道路上的主打方向,目前包括Coolpad 8736、联想A788T以及海信X8T LTE都采用了Marvell的4G解决方案。值得一提的是Marvell主打中低端4G的思路为国内千元4G手机的普及起到了推动作用,不过也成为其向中高端发展的一大瓶颈。
博通:主打超低成本特色无产品
网通晶片大厂博通(Broadcom)收购瑞萨4G资产后首度出击,近期推出首款4G LTE应用处理器(AP)整合基频晶片(Baseband),主打超低成本特色。
博通:主打超低成本特色无产品
博通上半年更将持续渗透中低阶手机市场,发布了两款新的智能手机SoC处理器,均整合了LTE 4G双模基带,定位于300美元以下的智能机平台。
两款处理器会整合同样的基带,并搭配射频收发器BCM2095,支持LTE Cat.4 150Mbps,而且是TD-LTE、FDD-LTE两种模式都支持,同时还会支持3G DC-HSPA+ 42Mbps、EDGE/GSM,并能实现全球漫游、VoLTE、HD语音。
这套平台是典型的交钥匙(Turnkey)方案,能够帮助厂商快速的开发产品,不过目前博通的4G芯片依然没有相应的产品推出,从目前来看上半年产品出货的可能性不大,对目前千元4G市场的影响也不是很大。
高通:骁龙4G全面覆盖独霸中国市场
高通骁龙系列处理器一直是行业领域的者,其骁龙800/600/400/200系列涵盖了高中低端全线的产品需求,无论是三星、小米的安卓旗舰机型还是国内销售火爆的千元手机,骁龙处理器总是能够获得手机厂商和用户的青睐。
高通公司
与此同时高通的4G芯片是业内的4G芯片,尤其是其多频多模的技术更是获得了许多手机厂商的青睐。目前,高通的4G芯片可以同时支持LTE Advanced、LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、EV-DO、CDMA 1x、TD-SCDMA和GSM/EDGE等不同模式,这些模式涵盖了2G、3G和4G的网络,满足了不同用户的需要。
在中国这个新兴的4G市场,用户也好手机厂商也好大家对4G网络有着极大的渴求,同时毫无疑问高通的骁龙系列产品占据着市场霸主的地位,无论是机型数量、技术成熟度以及用户口碑,高通骁龙处理器系列和MTK、Marvell和博通相比,都要占有绝对的优势。
值得一提的是高通4G芯片还呈现出LTE网络全球全网支持、高中低端机型全面覆盖以及网络技术全面三个特点。
支持所有LTE网络让手机畅通无阻
现在全球共有7种网络模式,有40种不同的频段,17种不同的语音模式,只有高通的Gobi调制调解器能够全部支持,Gobi是真正的“全球模,世界通”的调制解调器。从运营商层面、OEM层面以及消费者层面,大家都对全制式有需求。
高通Gobi
上一年高通还发布了全新的高通骁龙410芯片组,它可支持全球4G LTE网络制式。高通骁龙410芯片组为64位,与苹果iPhone 5s搭载的A7处理器相同,采用28nm工艺制程,配备Adreno 306图形处理器(GPU),可支持1080p(1080×1920像素)全高清视频播放,而且支持1300万像素的摄像头。值得一提的是,骁龙410芯片组集成了面向全球所有主要模式和频段的4G LTE和3G蜂窝网络连接,而且可支持双SIM卡或三张SIM卡。
高通作为全球具备成熟五模十三频解决方案的公司,其支持全球LTE网络的骁龙系列芯片也成为目前手机厂商受青睐的4G芯片,对于用户来说换卡换手机已经不是再考虑的问题。
骁龙400千元4G中兴星星一号
千元4G新战场高中低端机型全覆盖
前面我们提到MTK、Marvell的千元4G手机计划,其实在高通的4G方案中,除了所有的安卓旗舰争宠的骁龙801之外,布局中低端的骁龙400系列也是高通努力在中国普及4G网络的一颗棋子。我们看到目前已经有多款千元4G手机采用骁龙400处理器,包括5模13频的中兴星星一号、中兴红牛V5、天语Touch 3和酷派8730L都能完整支持高速4G网络,让大家在千元价位上也有更多选择。
中兴红牛