• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

小米4K电视采用博通 5G Wi-Fi组合芯片

来源:EEWORLD
时间:2014-05-23

博通公司5G Wi-Fi组合芯片助力新款小米4K智能电视,实现卓越的流媒体播放、游戏并集成小米盒子功能

为中国高速发展的智能电视市场提供无与伦比的娱乐体验

北京时间,2014年5月22日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案博通(Broadcom)公司(NASDAQ: BRCM)近日宣布,中国的创新者小米公司推出的智能4K小米电视2(4K Mi TV2)采用了博通的2x2 MIMO 5G Wi-Fi组合芯片技术。博通®5G Wi-Fi(802.11ac)解决方案集成了波速成型技术,使家庭娱乐平台制造商能提供满足高清内容播放、在线游戏互动以及同移动设备无缝连接所需的速度、范围和带宽。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。

由于消费者对点播内容、游戏以及与移动设备互动的需求持续增长1,中国的智能电视市场正处于蓬勃的发展阶段。Gartner报告显示,到2018年时近85%的液晶电视将会是智能电视。新款智能小米电视2带来了绚丽的4K画质、卓越的游戏功能,并且集成了搭载小米系统的小米盒子,可提供数千部免费高清电影和点播OTT内容供消费者选择。

小米执行副总裁戴青松表示:“下一代小米电视的目标是为客户提供他们所期待的超凡家庭娱乐体验。博通公司为我们提供了一个高度集成的解决方案,帮助我们开发出超越消费者期待的创新功能,在降低物料整体成本的同时缩短了产品上市时间。”

基于IEEE 802.11ac标准,博通公司的5G Wi-Fi组合解决方案在家庭互联中扮演着关键角色。博通公司的5G Wi-Fi解决方案显著地提高了带宽和稳定性,同时提供强大的无线连接功能,以满足当今快速增长的带宽需求,是数字电视和OTT媒体盒子等家庭娱乐平台的理想之选。与以前的802.11n标准相比,5G Wi-Fi的速度提升了三倍,功耗节省了六倍,容量和覆盖范围则提高至八倍。

博通公司无线互联组合芯片事业部中国区总经理兼高级总监周晏逸表示:“凭借的11ac技术,博通优质的5G Wi-Fi组合解决方案为像小米这样的创新者提供了快速进入市场所需的所有组件。小米公司将我们的尖端技术与自己的设计专长相结合,使智能电视的性能提升了一个档次,为中国消费者带来了全新的家庭娱乐体验。”

博通5G Wi-Fi组合芯片BCM43569的主要特性:

双频2x2 MIMO 802.11ac组合芯片(具有5G Wi-Fi和Bluetooth Smart功能)
非常适用于如数字电视和OTT媒体盒子等家庭娱乐平台
集成蓝牙4.0功能,支持遥控器、条形音箱、家庭自动化设备等蓝牙外设
通用的USB端口,支持Wi-Fi、蓝牙和跨两个频段的集成功率放大器(iPA)
定制的Wi-Fi和蓝牙共存算法,使蓝牙游戏、音频和运动外设可在具有挑战性的环境中使用



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Wpi Onlinecomponents Master

更多新闻