• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

指纹锁需求大 存在问题等待“跨越”

来源:中国安防展览网
时间:2014-05-23

    近年来,随着高科技的日新月异,住宅、汽车、中高档办公楼及酒店等支柱型产业的快速发展以及国防、公安、金融等系统对具有高防范性锁具产品需求的日益加强,高端指纹锁开始风行。
  
  因为高端指纹锁技术含量高、更加方便安全、突出人性化、个性化的特点,所以产品利润也比较高。加上锁具产品换代速度加快,高端指纹锁将逐步成为锁具中的主流。据业内人士估计,高端指纹锁的市场前景将是十分可观的。
  
  因为世界上50多亿人之中每个人的指纹都是独一无二的,这和世界上没有一片完全相同的叶子一样具有性;还有高端指纹锁利用的指纹识别技术在识别人体指纹的时候,对人体的温度、湿度,甚至血液流动的速度等都有一定的要求,防范了不法分子复制与利用指纹的隐患,保障了使用高端指纹锁的安全。
  
  高端指纹锁现在在中国开始普及起来,如果让每一位中国人都能使用上高端指纹锁,那是一件非常值得期待的事情。
  
  指纹锁的需求
  
  指纹锁作为第三代安全产品,打破了传统意义上的机械锁单一开门的功能,是集光学、机械、电子及指纹核心算法技术为一身的高科技产品。现在的指纹锁有很多的功能,比如联网功能,开门记录功能、远程遥控、智能报警、多人模式、管理者级别等等。这些都是与IT行业电子信息技术紧密相连的。那么随着人们安防意识的加强、生活水平及需求的不断提高,新的功能、新的需求也在不断的应运而生,同时受国家政府职能机构的要求,也有很多相关的需求。
  
  另外对于银行系统的联动门,金库的3门联动门,指纹枪柜,税务系统、监狱、医疗卫生、教育系统、考试系统等等方面都有着特殊的需求。
  
  国内市场
  
  国内的指纹产品市场经过了10多年的培育,这个培育过程是相当漫长的。真正形成大规模市场的时间从2004年开始,而且根据细分市场有所不同。指纹考勤机的市场从2004年开始正式形成大规模市场,指纹门禁机市场从2007年开始形成大规模市场,指纹锁市场从2009年开始形成大规模市场。指纹考勤机和指纹门禁机用于企业单位,而指纹锁主要用于民用住宅。
  
  对于国内指纹锁市场,从2009年开始一直处于高速增长阶段,2010年的实际装机数量比2009年大约增长82%。
  
  中国是人口大国,因此全世界的指纹锁市场在中国。按14亿人口算,平均每户4口人,中国有14亿/4=3.5亿个家庭。如果每个家庭装一把指纹锁,国内的指纹锁市场容量就是3.5亿把。实际上,有些家庭会安装多把指纹锁。而且,企业单位也可以用指纹锁。目前指纹锁的客户是新建高端楼盘(每平米售价超过5000元),一般采购规模在700把至1600把,对这种客户市场平均价格约2500元。3.5亿把X2500元=8750亿元!如果1%的中国家庭安装了指纹,那就有90亿元的销售收入。如果3.5%的中国家庭安装了指纹,那就有300亿元的销售收入。
  
  指纹锁市场发展前景
  
  近几年,我国五金锁具行业发展迅速。这不仅表现在锁具的生产和销售上,同时,锁具产品的科技含量,生产技术水平等都有了长足的进步,市场上已经出现了多种高科技锁具新产品,并且这些新型锁具应用于各种行业,市场前景非常广阔。
  
  另外,在酒店等行业中,各种智能控制锁具也拥有非常广阔的市场。这些门锁依靠的是智能卡技术,使用的是智能卡钥匙,具备物理密码验功能,可靠性高,数据存储、更新和修改都比较方便。我们平时住酒店用的房卡实际上就是这种智能锁具的智能卡钥匙。随着中国酒店业的快速发展,现在大小酒店基本上都已经使用了类似的智能锁系统,可以说这种智能锁的市场前景也非常广阔。
  
  更先进的锁具是以蓝牙技术为基础的,与蓝牙耳机相连,能让人随时随地监控自己的物品。现在甚至还出现了依托于程序控制甚至电脑网络的远程控制智能安保系统。严格的说,指纹锁已经不算是的高科技产品了,它的出现已经有好几年的时间了。目前我们中国也有很多企业可以生产这种锁具。中国的锁具行业一直以出口为导向,而这种指纹密码锁在欧美国家的使用率很高,在出口市场上一直非常走俏。可以预见,以后各种指纹锁将会成为市场上的主流。
  
  指纹锁三大优势
  
  1、稳定性设计。通常影响电子锁稳定性的有三大因素,
  
  ☉上述的锁芯结构和离合器结构的稳定性和可靠性;
  
  ☉电机工作状态的稳定性和可靠性,考察的标准是看是否采用了碳刷式专用电机;
  
  ☉逻辑电路部分的稳定性和抗干扰性,考察的标准是看是否有保护电路设计等。
  
  2、维修性佳的使用新材料:如果指纹锁维修性好,易于维修,能够采用低成本的快速修理,可使指纹智能锁件经常处于良好的技术状态,一旦出了故障,由于可以低成本快速修理,无需更换新件或新指纹智能锁,这实际上就延长了指纹智能锁的使用寿命。另外,在设计智能锁时,根据指纹智能锁性能标准和要求选用相适应的新材料,也是延长指纹智能锁使用寿命的好办法,如锁体外壳采用合金材料并经纳米处理过的指纹智能锁,总比塑料的锁体要坚固耐用和易于维护保养了。智能家居防盗系统的安全性是非常重要的。
  
  3、维修工作是延长指纹智能锁使用寿命的重要环节,采用合理的维修方法可以有效地延长指纹智能锁的使用寿命。一定要搞好指纹智能锁的日常维护工作,使指纹智能锁保持良好的技术状态;要正确的使用和操作指纹智能锁,减少和防止人为失误引起的指纹智能锁故障。要做到正确合理地进行定期与不定期保养,保持指纹智能锁的清洁、干净,定期检查指纹智能锁的技术状态,发现异常及时处理,对于松动和失调的零部件及时紧固和调整,对一些易损件进行预防性的更换。
  
  相对于传统的锁具,指纹锁系列技术产品的应用优势极其明显。单体指纹的性大大提高了用户在安防上的性能要求,而指纹的独特生理附属性,又彻底避免了遗失、被盗、被复制的隐患,同时由于“指纹”随身携带,使用方便,这些巨大的优势使得指纹锁技术越来越被人们所接受,并在全球范围引起一场安防革命,有人预测,指纹生物识别产品在未来几年中仍然将保持高速增长的趋势,预计每年大约以300%的速度增长,所以我坚信其市场的前景是不可否认、不容置疑的。
  
  指纹锁发展存在的问题
  
  一是识别度有待提高。目前还有部分人员的指纹往往被拒识。这一问题是指纹识别产品推广的主要壁垒。指纹识别与IC卡识别的结合是目前解决这个问题的一个办法。
  
  其次安装成本过高。据了解,一把普通的指纹锁价格在1500-4000元之间,适用于别墅的指纹锁价格会更高,这相比几张门禁IC卡加上读卡器,可以说昂贵了许多。
  
  第三自主研发仍需努力。国内的指纹锁企业主要以组装、系统集成为主,自主研发仍为少数,缺乏核心技术。这也是制约我国指纹锁发展的一大问题,也是降低成本的一个关键。若想打开国内自有指纹锁的大市场,跨越技术壁垒是重中之重。
  
  指纹识别各板块都在不断改进与更新
  
  一、指纹传感器(指采集指纹的设备)技术的变革
  
  指纹传感器早期是光学的传感器,体积较大,通俗来讲跟摄像头功能差不多;近十几年间开始出现半导体指纹传感器,开始的时候是面状的半导体传感器,一按就出现指纹图像;然后出于成本考虑,出现了刮擦式的指纹传感器。这种传感器体积很小,手指传感器上刮擦一下就会出现指纹。
  
  二、指纹识别的核心芯片变革
  
  早指纹算法只能在PC机或比较大的CPU上实现,然后过渡到嵌入式的DSP系统中,现在针对指纹识别的要求开发专用的指纹识别芯片,这是芯片的变革。
  
  三、指纹算法变革
  
  近十几年间,指纹识别的算法无论从速度或可靠性(也就是识别率)来说都有较大的提高,在这方面有两个指标,一个叫拒真率,一个叫认假率,早期这方面效果有些差强人意的。对于诸如指纹脱皮的识别难题,目前也已经有了较大的提高。
  
  在目前生物识别技术中,指纹识别是容易发展,也是发展成熟的生物识别技术。其应用也为广泛。指纹在相对性和稳定性方面均非常符合生物识别系统的要求。根据国际生物识别集团IBG的统计,指纹识别占据了生物识别市场的主角,占了生物识别市场的80%份额。































































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

更多新闻