• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安捷伦推出带有灵活频率选件的阻抗分析仪

来源:EEWORLD
时间:2014-05-22

  2014年 5 月 22 日,北京――安捷伦科技(NYSE:A)日前宣布推出 Agilent E4990A 和 E4991B 阻抗分析仪。这两款分析仪专门面向研发、质量保证和检验工程师,用以对无源电子元器件、半导体设备和材料进行表征和评测。分析仪具有灵活的频率选件,并且都以适中的价格提供业内出色的精度和性能。

  随着低功耗紧凑型设备市场需求的激增,高效的电源转换器已经变得更加重要,而且需要知道产品设计阶段关键的低损耗元器件的真实特征。安捷伦的阻抗分析仪是业界能在 20 Hz ~ 3 GHz 频率范围内对毫欧姆到兆欧姆的所有元器件执行高精度测量的仪器,因而能够轻松评估高质量元器件的真实特征。E4990A 可在宽泛的阻抗区间提供 0.045%(典型值)的基本精度。E4991B 的基本精度为 0.65%,并且配有精确的材料测量选件,可以执行 -55ºC ~ 150 ºC 的温度表征,以及支持介电常数和导磁率的直接读取功能。

  E4990A 阻抗分析仪支持 20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz 的频率范围,以替代工业标准的 Agilent 4294A。E4991B 阻抗分析仪的频率范围为1 MHz 至 500 MHz 或至 1 GHz/3 GHz,用以替代工业标准的 E4991A。此外,分析仪灵活的频率选件还允许工程师按需购置,限度的节省资金,并且可依未来需要轻松升级。

  分析仪的其他关键特性还包括:紧凑的外形,可与其他仪器和工具合理利用工作台空间;简单易操作的用户界面;10.4 英寸彩色 LCD 触摸显示屏;多重设置功能,可确保用户对同一时间不同条件下的多个参数进行评估;精心设计的等效电路分析功能,支持七种不同的多参数模式,利用此项功能用户能够对元器件的等效参数值进行仿真。E4990A 和 E4991B 阻抗分析仪可以匹配安捷伦的众多测试附件,使不同应用场合下的测量变得更简单、可靠。

  安捷伦副总裁兼元器件测试事业部总经理 Akira Nukiyama 说:“我们 E4990A 和 E4991B 阻抗分析仪所提供高精度和卓越分析功能,远远胜过市场上其他同类工业标准的仪器,能够帮助工程师深入洞察高质量设备、材料和元器件的真实特征。此外,分析仪的多种频率选件和适中的定价还可满足众多应用测试的需求。丰富的功能特性,使这两款分析仪的应用范围从从无源元器件测量,扩展到了低频材料测量和高频DC-DC 转换器的开发领域。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻