• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通台积电联手推八核处理器对决联发科

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-22

  • 根据国外媒体的报道,移动平台著名 芯片 制造商高通近日宣布骁龙615八核处理器将进入大规模量产阶段。此外,高通还称将会在今年年底之前发布高端64位六核处理器骁龙808和八核处理器骁龙810。不过值得一提的是,年底发布并不意味着搭载这两款处理器的机型会在今年上市。

    骁龙615:性能强大的中端处理器

    在中端市场上,高通目前的主打产品是骁龙600四核处理器,而诸如三星Galaxy S4和HTC One M7等上一代的旗舰机型也使用了该处理器。而作为骁龙600的后续产品,骁龙615的出现将为厂商提供一个更好的中端选择。

    骁龙615配备了八颗采用ARM Cortex-A53架构的64位处理核心以及支持LTE Category 4网络的Gobi 9×25通讯模块,将采用台积电28nm制程工艺。

    虽然联发科去年推出的八核处理器MT6952早已受到了高通的重视,不过由于中国手机厂商很快便广泛使用了MT6952,因此这也给高通推出骁龙615带来了不小的压力。而除了骁龙615之外,联发科也将推出一款同样采用Cortex-A53架构的处理器MT6752。通过用ARM标准Cortex架构来替代经过自行修改的Krait架构,高通在中端市场上也将能够更好地与联发科甚至三星展开竞争。

    骁龙808/810:全面进入64位时代

    尽管骁龙615将会成为中端处理器市场上很重要的一款产品,但是与骁龙615相比,定位高端的骁龙808和810无疑更加令人期待。

    高通曾于上个月表示骁龙808和骁龙810都将采用台积电更先进的20nm制程工艺,而配备的Gobi 9×35通讯模块则将为这两款处理器带来对LTE Category 6/7高速网络的支持,带宽可达300Mb/s。高通此前曾计划于明年推出骁龙808和骁龙810,而此次则宣布计划提前,不难推测更加激烈的市场竞争可能是高通此次加快推出骁龙808和骁龙810的主要原因。

    根据高通给出的信息,骁龙808和骁龙810都将采用ARM异步多核心解决方案,也就是big.LITTLE多核架构。其中,骁龙808六核处理器将配备两个Cortex-A57高性能处理核心和四个Cortex-A53低功耗处理核心,而更高端的骁龙810处理器则会配备四个Cortex-A57处理核心和四个Cortex-A53处理核心。

    在苹果A7处理器带领iOS进入64位时代之后,高通新一代64位处理器也为Android平台向64位过渡提供了硬件支持。而在软件方面,相信谷歌未来推出的新版Android系统也将更加充分地利用64位处理器的优势。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻