• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Linear推出超级电容充电器和备份控制器IC

来源:EEWORLD
时间:2014-05-21

   10A 备份电源控制器 IC 用于提供不间断电源,并对 1 至 4 个串联超级电容器组进行充电 / 监视。


   加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 5 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3350,该器件是一款超级电容器充电器和备份控制器 IC,其包括了组成一个完整、独立和基于电容器的备份电源解决方案必需具备的所有功能。很多应用在主电源发生故障时需要可靠的短期不间断电源。应用实例包括固态驱动器 (SSD) 的数据备份和非易失性双列直插内存模块 (NVDIMM)、医疗及工业应用中的电源故障报警以及其他很多 “电源濒临崩溃” 的电源故障指示器。LTC3350 提供所有电源通路 (PowerPath™) 控制、电容器组充电和平衡、以及电容器“健康状况”监视功能,以确保备份系统能够可靠工作。

   LTC3350 在 4.5V 至 35V 输入电压范围内工作,能够提供超过 10A 的充电 / 备份电流能力。该器件还为 1 至 4 个串联超级电容器组提供平衡和过压保护。LTC3350 的同步降压型控制器驱动 N 沟道 MOSFET,以每节高达 5V 的电压以及恒定电流 / 电压给电容器组充电。在备份模式,降压型转换器反过来作为同步升压型 DC/DC 转换器工作,以从超级电容器组向备份系统电源供电。LTC3350 的两个理想二极管控制器运用 N 沟道 MOSFET 提供从输入和超级电容器到备份系统电源的低损耗供电通路。该器件非常适合服务器、海量存储以及高可用性系统中的大电流 12V 穿越电源和短期不间断电源 (UPS) 之应用。

   LTC3350 包含一个准确的 14 位模数转换器 (ADC),该转换器连续地监视输入和输出电压及电流。此外,该器件的内部测量系统监视与备份电容器本身有关的参数,包括电容器组的电压、电容和电容器组的 ESR (等效串联电阻),以确保存储充足的能量和在给备份电源供电时提供充足的电力。LTC3350 通过监视备份超级电容器的实际电容,使系统能够在确保维持所需备份能量的情况下,将电容器电压设定为小值,从而可延长电容器寿命。所有系统参数和故障状态都可通过一个两线 I2C 接口进行监视,而且可以设定警报级别,以在任一所测量参数突然变化时提醒系统。
LTC3350 采用耐热增强型 38 引线、扁平 (0.75mm) 5mm x 7mm QFN 封装。该器件在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作,有现货供应。E 级版本的千片批购价为每片 5.25 美元。如需

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 二极管 电源控制器 模数转换 不间断电源 Digikey Mouser Element14

更多新闻