• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2014小米新品终极评测汇:小米平板/电视/路由/盒子

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-19

  • OFweek 电子工程 网:5月15日,小米在北京举行新品发布会,预计的小米3S仍然没有来,但是也发布了两款重量级新品分别为小米电视2与小米平板。比之上月发布的新品小米盒子和小米路由器,这应该是今年目前为止小米的所有重要产品了,下面笔者将综合评测之。

    一、小米电视

    首先边框更窄,6.2毫米的边框在49英寸的电视四周就像套个圈细线。更重要的是,之所以在视觉上感觉变化如此之大,则是因为屏幕下方边框的收窄,相比此前小米电视1的51.5毫米,小米电视2窄了60%。只有20.9毫米的底部边框让小米电视2看起来更加精致,再回去看一代时明显多了份蠢笨。

    也就是基于这样的变化,小米电视2更加符合潮流审美,并且此次还推出“土豪金”版本,而这一版本也将成为小米电视2的标准配色。除此之外还有红粉蓝绿等其他配色,而我们现场体验的则是青蓝版本。这一版本颜色,普遍评论反差鲜明,相对跳跃的颜色会让喜欢的朋友大夸特夸,不喜欢的则是极度抵触。

    整个机器与上代相同都是那种棱角分明的设计,全部直角边,从正面到侧面都是。直线条看起来非常硬朗,而这样的设计也或是缘于全铝合金边框材质工艺限制所致。

    在四周边框上小米采用了喷砂、拉丝、钻切等多种工艺,现场体验上感觉工艺相比上代有增不降,记得一代时屏幕下方的边框足可插进两张名片,而此次倒是贴合很多。小米电视2代工厂除了一代的纬创之外,还增加了和硕,两家同时也是索尼和东芝的代工厂,且不论零售版终品质如何,相信一定程度会缓解供货紧张的问题。

    体验区由于产品采用壁挂式,所以并没有看到底座。但是从效果图来看,这款底座多少有点像索尼W850B的样式,只不过更加圆润,类似鹿角,整个“鹿角”从机器背部伸出来,比起方盘一样的底托灵巧许多,也更为时尚。

    小米电视的MIUI TV是目前众多电视盒子和智能电视界面中设计和逻辑都属于上乘行列。MIUI TV界面层级简单明确,分为电视、在线影视、游戏中心、应用商城等。并且每一卡片进入后,二级菜单设计布局也非常有规律性,这样就带来一个好处,你会发现只要你点击任何一项后都不会陌生,也不会带来额外的学习成本。

    本地视频支持格式众多,并且可以直接播放U盘中的视频文件,支持RM、RMVB、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等格式,当然这不是什么新鲜功能。不过,小米电视由于引入了射手字幕引擎,所以可以直接通过互联网自动匹配字幕,而不用手工搜索下载。

    而对于年轻人喜欢的“弹幕”功能也是被小米搬到了电视上,随着视频的进度可以实时评论,并会在当前时间点看到其他网友的的飞屏评论,这对于一切搞笑视频来说,看评论的乐趣甚至超过视频内容本身。

    当然,评论是需要手机的支持,安装小米电视手机APP遥控器后,就可以进行互动评论。而此次手机遥控器应用界面也有所变化, 放弃了模拟遥控器的按键布局,采用完全触控手势的方式。因为手机屏幕并不像实体遥控器可以通过触感辨别按键位置,所以常常需要低头操作,而采用触控手势后就可以采用盲操作,通过左滑或右滑替代方向键。

    除此之外,小米电视手机APP遥控器还加入语音搜片的功能,可以方便地通过语音搜索大片。就像乐视的超级遥控器,可以通过语音实现部分遥控器功能。两者相比优劣明显,乐视超级遥控器需要额外硬件购入(260元),但是功能更加全面,支持更为丰富的语音功能,比如查询天气、股票或是换台、调整音量等等。而小米电视采用小米手机作为扩展,免费可用,节省成本, 但是除了语音搜片和触摸板外,功能方面略有欠缺。

    而至于4K屏幕,小米电视2采用LG、华星光电两家面板供应商, 以及瑞仪光电背光模组,而这也是iMac以及MacBook的背光模组供应商。由于现场体验匆忙,并没有细细考究屏幕显示,但是初步印象来看,其色彩和锐度均表现不俗。而发布会上,雷军也表示除了硬件外,高画质体验缘于使用了12项画质增强技术,10项绚彩增强技术。

    随着小米电视2的推出,小米还带来了旗下首款独立音响,采用6×2英寸全频扬声器+2×1英寸丝膜高音扬声器+8英寸超重低音扬声器组合,可通过蓝牙无线或是有线的方式连接。支持AUX音频输入,所以可以直接连接任何3.5毫米音频设备,直接成为独立外放,右侧的触控按键也可方便对其进行操作。据雷军现场介绍,这款独立音响可以覆盖500平米房间的每一个角度。

    总的来说,小米电视2无论从配置、系统、外观来说是一台合格的智能电视,但是作为4K终端,目前并未提供官方4K资源也将限制其产品优势化。而相比来说,乐视则提供了4K轮播节目,并通过自制剧以及音乐会和纪录片等方式丰富4K资源,在内容方便更具优势,当然这样的也需要额外付出两年980元的强制服务费捆绑。

    而小米电视的优势在于目前小米已经有相对成熟的手机用户群体,并且已经发布路由器等相关客厅产品,可以将现有用户资源捆绑成为完整生命体。将手机-路由-电视三者串联,直接在公司脱机下载,回家离线观看,系统更加完善,用户扩展度更高。至于未来命运,还要考虑其产能和售后,如果这二者不能完备,也将大大限制其终发展。

    小米电视配套音响

    小米电视蓝牙遥控器

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻