• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通:助LTE演进 促移动宽带快速发展

来源: 通信世界网
时间:2014-05-14

    去年6月,国际电信联盟理事会讨论决定,将“宽带促进可持续发展”作为2014年世界电信和信息社会日的主题。事实上,对于移动宽带普及率的提升,业内有一致的看法:全球各国尤其是发展中国家将因移动宽带普及率的持续提升而获益。

    联合国报告提到,发展中国家每增加10%的宽带接入,将带来1.38%的GDP增长。在中国宽带接入速率及普及率正持续提升,与此同时,“移动化”趋势则更加明显。工信部数据显示,2014年季度,中国移动互联网业务同比增长46%,固定数据及互联网业务同比增长为6.9%。工信部称,4G许可证发放后,各企业投资重点开始转向移动通信、传输等领域,移动通信网络和光纤宽带基础设施能力不断提升。此外,智能手机在中国的迅速普及,又进一步推动了移动宽带消费的快速攀升,2013年中国智能手机用户已约占总用户的40%之多。

    面对急速增长的移动数据需求,4G LTE成为目前的移动宽带解决方案。目前在全球104个国家已经建有288张LTE商用网络;截止2014年3月19日,全球共有1563款LTE终端发布,相较2013年1月的666款大幅增加。

    事实上,作为全球通用标准的LTE,其支持的两种双工模式——针对成对频谱的LTE FDD和非成对频谱的LTE TDD的融合已成为必然趋势。市场研究与咨询机构Strategy Analytics的报告中提到:“融合的LTE TDD和FDD正在成为数据速率和网络容量的助推器,统一的标准正为LTE的全球经济规模提供坚实基础。”

    在国内,从2013年末起,三大运营商,国内终端厂商等均将发展4G智能手机作为2014年推广重点,而4G终端也将将成为中国移动互联网发展的重要推动力量。

促进4G LTE演进

    而在LTE技术演进的道路上,业内顶级无线电通信技术研发企业——Qualcomm在13年底即已宣布推出其第四代3G/LTE多模解决方案,包括的调制解调器芯片组Qualcomm Gobi 9x35和射频收发芯片。Gobi 9x35是首款发布的基于20纳米工艺的蜂窝调制解调器,支持LTE TDD和FDD Category 6网络上40MHz的全球载波聚合部署,下载速率可达300Mbps。

    MWC期间,Qualcomm与三星、SK电信及KT合作,通过三星Galaxy Note 3智能手机完成世界上首次LTE Advanced Category 6连接(下载速度达300Mbps)的现场演示。此次演示中使用的三星Galaxy Note 3智能手机专为演示进行了特别的改进,采用高通骁龙805处理器和Qualcomm Gobi™ 9x35调制解调器。

    而近日,华为宣布成功完成LTE Advanced Category 6连接测试,下载速率达到300Mbps。该试验采用华为SingleRAN设备和Qualcomm第四代3G/LTE多模解决方案——Qualcomm Gobi 9x35处理器。华为称,此次试验是LTE发展的一个重要里程碑。

    此外,针对消费者需求,Qualcomm于近日发布骁龙810和骁龙808处理器,采用20纳米工艺,支持64位计算。用以定位高端市场;骁龙615/610处理器,支持64位计算,支持LTE双卡双通及全球模,满足中国市场所有需求;而早发布的骁龙410处理器,作为Qualcomm首款支持64位的芯片组,支持双SIM卡和三SIM卡,支持北斗,面向千元LTE手机。

    4GLTE演进道路道阻且长,在未来很长一段时期内,4G LTE将与现有3G服务互相补充,长期共存,共同确保一致的用户体验和广泛的覆盖。

“1000x”及应对之道

    移动宽带普及率的迅速提高、工业互联网的快速普及将带来一个业界必须关注的问题:数据量暴增。Qualcomm董事长保罗•雅各布博士表示,目前全球移动数据流量正实现连年翻倍增长,我们要为将来增长1000倍做好准备。1000x挑战源于过去几年移动宽带的迅猛增长,并且很显然其增长势头将持续。

    Qualcomm认为,更多频谱、更多小型基站、更大的室内容量及更加智能是应对之道。Qualcomm称,未来大型基站与无数的小型基站穿插并存。HSPA+和LTE Advanced网络包含的许多技术能够有效解决这种异构网络(HetNets)产生的干扰,其中一些技术目前已投入商用。可以预见,在不远的将来,1000倍移动数据量的增长将把异构网络提升到一个全新水平,小型基站将被密集部署,无处不在。当然,现有的所有干扰管理技术都能派上用场。稍早前,Qualcomm还推出“‘邻居’小型基站”(Neighborhood small cells),NSC是一种由成本极低、即插即用和开放的室内小型基站组成的高度密集型网络。这种网络能够提供极高的室内容量,还能为近的“邻里”提供良好的室外覆盖和容量。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻