处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim推出高效生成四路模拟输出的参考设计

Maxim推出高效生成四路模拟输出的参考设计
来源:EEWORLD 时间:2014-05-14

   Maxim Integrated的Alameda子系统提供灵活的4通道双极性模拟输出,是工业自动化应用的理想选择。

Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Alameda (MAXREFDES24#)子系统参考设计(现已开始销售),使设计人员可以方便地在其工业自动化设计中添加4路高精度模拟输出,所需元件与竞争方案相比减少33%。


   工业可编程逻辑控制器(PLC)需要多路、可灵活配置的高精度模拟输出。Alameda子系统在单块电路板上包含了四路高精度(< ±0.1%)输出以及一个高效、低噪声电源控制器。Alameda提供极大的应用灵活性:其输出可配置为±10V、±20mA、0至10V或4–20mA,适用于电流或电压信号生成应用。该子系统还具有自动故障报告功能,可检测开路、短路、欠压和过热故障,是高精度工业控制和自动化应用的理想选择。

主要优势
• 完备检测:提供电路原理图、布局文件、固件等设计资源,可立即使用和进行定制化设计
• 元件更少:独特的集成架构与竞争方案相比使元件数量减少33%
• 加速设计进程:在单个紧凑的系统中集成高效电源及4通道模拟输出,有效改善噪声性能,节省工程师的开发时间
• 提高PLC系统可靠性:自动检测短路、开路、欠压和过热故障

业界评价
• Maxim Integrated参考设计经理David Andeen表示:“通过Alameda参考设计,Maxim实现了在单个设计中集成高效电源与高精度模拟输出的又一突破,这也是该参考设计的价值所在,这些方案将有助于工程师解决在工业自动化设计中所面对的系统级设计挑战。”


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28199次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25421次
3 1N4001 0.19MB 22056次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19550次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18604次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15044次
7 DS1337U+ 0.28MB 14939次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14468次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13425次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11991次