• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx首批Virtex UltraScale FPGA发货

来源:互联网
时间:2014-05-14

    将业界20nm高端产品系列单芯片应用扩至500G,Virtex UltraScale带来了竞争对手整整一代的高质量高端产品。

    2015年5月14日, 中国北京 - All Programmable 技术和器件的企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布首批Virtex® UltraScale™ VU095 All Programmable FPGA已经开始向客户发货,并将业界20nm高端产品系列扩展至单芯片400G和500G应用。Virtex UltraScale VU095器件可为有线通信、测试测量、航空航天与军用以及数据中心等多种不同应用带来前所未有的高性能、系统集成度和带宽。此外,赛灵思还新增加了Virtex UltraScale 系列另一款器件VU190 FPGA,该器件集成有近200万个逻辑单元,超过130Mb的片上RAM容量,超过1000个并行I/O引脚数,而且还拥有多达120个串行收发器。

    Virtex UltraScale ASIC级系列产品利用FPGA和为客户带来一代产品价值的量产质量级3D IC技术,为业界提供了可将系统级性能和集成度提升2倍以上,并将功耗降低多达50%的可编程方案。

    Virtex UltraScale系列产品与Vivado®设计套件和UltraFast™设计方法进行了协同优化,可以在不降低性能的同时, 大幅提升生产力、可预测性,并实现出色的器件利用率。该系列内含32.75 Gb/s芯片对芯片、芯片至光纤和28G背板收发器,并采用多个集成式ASIC级100G以太网和150G Interlaken内核。赛灵思SmartCORE™和LogiCORE™解决方案提供了业经验证的IP核,能满足UltraScale设计丰富的功能构建块要求。UltraScale 20nm器件同时也可以无缝移植至未来的UltraScale 16nm FinFET器件。

    赛灵思FPGA产品管理高级总监Dave Myron指出:“随着VU095器件的发货,客户可以立即着手实现要求严苛的设计。而Virtex UltraScale VU190 FPGA更是创立了一个突破性的技术里程碑, 它使得我们的客户能够推出高集成度、超高性能的系统, 可比市场上其它其它同类方案整整一代。”

供货情况
    首批Virtex UltraScale器件样片现已开始发货。支持UltraScale 器件的Vivado设计套件现在也已开始供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻