2014年全球经济将持续处于低迷状态,社会不稳定因素有所增加,各国为了维持社会治安的稳定,安全防范系统需求量大幅上升;同时,经过近20年的市场培训,人们对安防监控产品的接受度也大大增强。这些因素决定,对于安防监控市场而言,2014年将是激动人心的一年。
根据HIS近10年对全球安防市场数据的统计、分析和研究发现,视频监控产品市场每年以两位数的增长率递增。毫不例外的是2014年全球市场增长预测将超过12%。视频监控可按照产品分类、地理区域和终端用户类型划分不同市场。而其中一些市场的增速要高于平均值。从全球视频监控产品分类来看,网络摄像机市场依旧是增速快的产品类型市场。而在这个市场中,高像素(500万像素以上)全实时的全景鱼眼式360度网络摄像机和固定红外半球摄像机的需求将快速增长。迷你半球形及迷你枪型红外一体化网络摄像机也很受市场欢迎。对大多数用户来说,它们是性价比的选择。
终端用户类型
城市监控市场(平安城市、平安交通、平安社区、平安校园等)收入在2013年快速增长,并且这种增长在2014年还将继续。城市监控是引人注目的应用视频监控设备之一。高清视频图像作为证据,在调查恐怖袭击、暴乱和公共安全破坏案件中使用,并且越来越多的新闻机构播出这些监控画面。城市监控将是2014年增速快的终端用户类型市场。
此外,公用事业和能源行业对视频监控产品的需求也将持续增长。这些部门的设施很多并且多是远程,守卫人员的配备便成为难题。不仅传统能源项目面临这些难题,新型的可再生能源如太阳能、风能建设也是如此。除了能源供应保障,恐怖袭击对于公用事业和能源行业设施的潜在威胁也引发了越来越多的关注。2014年,这方面的安防设备市场预估将增长10%以上。
专业化分工
目前随着经济技术的发展,社会行业化分工越来越细,专业化分工在推动技术进步的同时,也在导致某些“超市型通才”企业逐步消失,“一站式”供应商将逐步淡出人们的视线。今天,由于知识工作的增多以及技术的进步,我们正在步入一个“超级专业化”时代。“超级专业化”将过去由一个工厂完成的工作进行更专业化的细分,交由多家企业完成,从而提高产品质量,保证技术的先进性,保证产品的专业性,加快工作进度,并且大幅降低系统集成商、直接用户的采购成本。软件平台与硬件设备之间的“超级专业化”大分工将是未来网络视频监控行业发展的一大趋势。
智能分析应用将更加普及
早期简单的智能分析功能主要靠视频监控设备生产商免费在产品中直接嵌入,功能也相对简单,主要包括视频移动侦测、跨线报警、隐私遮挡、人员计数、活动目标跟踪等视频分析应用。免费分析视频监控设备的数量将在2014年及以后迅速增长。但是收费的视频分析应用程序数量也会提升。事实上,市场预计收费的分析视频监控设备价值将在2017年超过5亿美元。
视频分析市场将基于应用和实例分成两个不同部分。免费应用程序通常具有吸引大众市场的基本功能。收费的应用程序拥有市场所需的更专业、更高级的功能。举例来讲,人脸识别跟踪视频分析功能,以美佳威迪欧电子及台湾彩富为代表的生产厂家,在他们的高速球中内嵌了活动物体侦测及人脸识别程序,可以检测监控区域内的活动物体并识别人脸,根据内嵌程序的计算,判别监控区域是否存在活动物体,并进一步判断活动物体中是否存在人脸,进而控制PTZ的动作进行跟踪。由于芯片处理能力的制约,内嵌的人脸识别跟踪只是相对基本的跟踪解决方案,适用于监控范围相对较小、人员数量少等场合(如夜间银行大厅、商场防盗等)。
如果在更大范围室外环境或者人员众多的场合中检测入侵者,并且要求实现的功能不仅仅是人脸识别跟踪,还需要识别出这个人是谁,甚至这个人的基本情况、是否有不良记录等,这样的需求就需要一个更先进的算法,显然靠摄像机内嵌的软件是没法达到使用要求的,必须采用更加专业的人脸识别软件才可以实现。前一种情况的解决方案更容易被免费提供,但是后者便需要高级的付费应用程序。视频分析市场发展到现在,对于基本的算法,厂商可以不再收费。也就是说2014年市场上所有收费的视频监控设备,在终端用户需要更先进分析的情况下还能保持发展。
实时网络视频和移动网络监控时代来临
随着网络通信技术的发展及智能手机等移动客户端的日益普及,视频监控系统不仅局限在法庭取证的应用,更成为行政执法应对和规避风险的重要工具。
在重大事故或案件中,现场视频画面可以直接传送至执法部门。现场的实时视频不仅仅可以传到公安指挥中心,甚至直接传输到就近的巡逻车或有关人员手中的终端上。从公安部门的角度来看,任何可以帮助他们更好地了解现场情况和制定应急措施的信息都是非常有用的。从行业用户的角度来看,它能更好地保护他们的工作人员,以及他们的财产。对于被抢劫的银行工作人员、被劫持交通工具的司机和面临校园突发事件的校长来说,更灵敏的报警系统、实时的视频信息意味着更少的财产损失及人员伤亡。