先来看看蓝宝石屏幕。外媒有消息称5.5英寸的iPhone6将限制产量,原因是蓝宝石的屏幕造价太贵,可能有的朋友要问了,什么是蓝宝石屏幕,宝石都能用来显示画面了?其实蓝宝石并非显示介质,而是用这种材料制成防划的玻璃,因为蓝宝石的硬度很高,传统的硬物几乎难以留下划痕,所以蓝宝石玻璃会比目前的大猩猩玻璃有更大的优势,更加保护手机。但是蓝宝石的价格更贵,大猩猩玻璃造价44美元,而蓝宝石玻璃预估的价格280美元,这使得成品手机价格飙高,所以才会出现限量的消息,估计苹果会在高端产品上使用这种材质。
苹果采用蓝宝石屏幕已成定局
在此笔者也想吐槽一下,这个因技术成本而出现的限量,很可能是iPhone6大卖的一个原因,虽然蓝宝石屏幕并不会提升显示效果,但是其价格更高,对于很多土豪来说,使用更高配置的iPhone,价格其实不是重要的。好了,蓝宝石就到此为止,作为显示周边的技术,了解蓝宝石屏幕算是热热身,接下来我们就进入正题,来看看目前火热的LTPS屏幕。
中日韩LTPS争夺起波澜
LTPS,一个看似别扭的英文字母组合,代表的是液晶显示技术的前沿,是提升液晶分辨率的技术,其是驱动液晶像素的装置,相比于传统的非晶硅驱动,LTPS也就是低温多晶硅,拥有更小的体积,但是能量(载子率)更强大,因此可以在同尺寸的屏幕中布置更多的像素,目前高端手机以及平板都使用了这种驱动方式,从而提高了屏幕的分辨率,比如我们熟悉的苹果Retina概念,就是利用这种技术来实现的。
LTPS结构示意图
采用低温多晶硅驱动的屏幕,是智能设备的主要配件,利润率也明显高于传统的液晶屏幕,很多原本亏损的面板厂,都转产这种面板,从而获得了盈利,比如JDI(JapanDisplayInc.)就是专门致力于生产这种面板而组建的企业,其生产品的LTPS面板应用在各种高端手机之上,包括国际的厂商诸如苹果的产品,也包括国内一线的华为、魅族等企业,此外日本的夏普也是LTPS面板的重要竞争者。
LTPS和a-SiTFT特性对比
由于未来智能设备的成长还是有很大的潜力,所以韩系以及中国内地都是在积极拓展自己在LTPS面板方面的实力,比如华星光电就在规划第三条面板生产线,其为6.5代高世代生产线,主要的目的就是出产LTPS面板,预计在2015可以批量出货,未来争夺小尺寸高率润面板的竞争将会越来越激烈,不仅仅是日系的内斗了。
LED低功耗屏幕只是传说
LED是发光二极管的意思,平常人们都说LED屏幕,其实主要指的是LED背光的显示屏幕,LED当然也是可以成像的,但是由于LED的体积难以做到太小,所以形象的画面比较粗糙,我们逛街时看到的LED大屏,就是LED直接成像的好见证,其远看效果还不错,但是近看就有点惨目忍睹的了。近有消息称苹果的穿戴设备会采用LED低功耗屏幕,看起来还挺有意思的。
LED本身就可以显示画面
外媒报道苹果收购了一家专注于微型LED显示技术的科技公司LuxVue,这家公司可以做到在每个像素点上放了红、绿、蓝LED灯各两个,而普通的显示技术是使用LED白灯,然后过滤掉不需要的颜色。利用LuxVue的技术,就可以节能不少。乍一看这种技术其实还是背光层面的优化,不过从目前的技术积累来看,要实现实在太困难。
目前的LED光源都采用侧置的方式
LED发光固件的体积很难缩小,一个像素的体积又非常的小,尤其是对于可穿戴设备来说,像素的体积更是得用显微镜才能查看到,这样的小像素之后,还要安装6个LED模块,难度是可想而知的,目前的LED背光显示也并非是每个像素配置一个白灯,而是采用导光板的模式,LED灯采用侧置的方式,只是把光线均匀化了而已,因此从技术角度来看,这种LED低功耗屏幕的难度大,成本高,几乎不太可能实现。
AMOLED大型化遭遇难产
AMOLED也是很受消费者关注的技术,三星的手机一直使用这种屏幕,但是却难以推广,这究竟是为什么呢?为什么也见不到大屏的AMOLED设备呢?今天我们就来一同解读这两个问题。
AMOLED与SLCD的对比效果
AMOLED是OLED显示技术的一种,也叫主动矩阵OLED显示技术,由于实用化的脚步较快,如今已经成为主流的OLED技术,其继承了OLED材质节能,超薄以及柔性的特点,但是目前发展并不成熟,由于蓝色OLED发光材料寿命的问题迟迟得不到解决,影响了显示屏幕整体的寿命,并且也是由于这个问题,屏幕的色彩也出现了问题(不敢频繁使用蓝色OLED材料的原因),因此这种缺陷造成寿命,颜色以及成本的劣势,使得AMOLED不能得到推广。
不同尺寸的AMOLED屏幕
并且这个问题也严重影响了AMOLED大型化的进程,大型设备的寿命要求更高,虽然目前的技术已经可以让AMOLED屏幕的使用寿命超过10000小时,但是对于电视等设备,明显对设备寿命的要求更高,无法解决寿命问题,多多蒸镀一些蓝色OLED材料,是可以一定程度解决这种问题的,但是蓝色OLED的成分过多,画面的色彩就无法得到保障,因此AMOLED大型化遭遇“难产”。
RGBW技术带来新4K绝招
像素的升级,也是近热门的显示话题,从1080P到4K,像素提升的速度从没有像现在这样快,手机也4K,显示器也4K,电视还是4K,4K一时间成为了评价显示设备的重要标准,但是4K设备的成本高,对设备的驱动以及背光要求都要提升,加上片源和应用方面的问题,从而使4K设备的推广遇到了很大的问题,为了解决这个问题,韩系的厂商提出RGBW方案。
不同的次像素排列方式
RGBW技术其实也很好理解,原本的显示屏幕,一个像素对应三个次像素,即一个独立的像素对应RGB三个次像素,RGBW的意思就是在R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)三个像素之外,增加一个白色的像素,让两个独立像素共享五个次像素,这样同样的分辨率,但是次像素的数量少了不少,这样就节约了不少的成本,白色次像素的增加,也可以提升屏幕的亮度,但是缺点就是颜色的优化上,可能没有原本排列的方式好。
不同的RGBW像素排列方式
全文总结:
本文盘点了近的热门显示技术,在此进行一个快评,蓝宝石屏幕没有改变显示效果,只是改变了设备价格,LTPS低温多晶硅是高分辨率的催化剂,LED低功耗屏幕从技术角度来看,实现的难度太大,AMOLED显示屏幕对蓝色材料一筹莫展,RGBW像素排列技术则是4K的“轻型化”解决方案,这些都是目前受关注的显示科技,说明了目前显示行业的活力还是很充足的。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。