处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ST的优化代码协助设计人员开发STM32 MCU

ST的优化代码协助设计人员开发STM32 MCU
来源:EEWORLD 时间:2014-05-07

    中国,2014年5月5日 ——意法半导体新推出的STM32Snippets提供高度优化且立即可用的寄存器级代码段,以限度地发挥STM32微控制器应用设计的性能和能效。

    寄存器级编程虽然可降低内存占用率,节省宝贵的处理器时钟周期,降低电源电流消耗,但通常需要设计人员花费很多时间精力研究产品手册。精简高效的程序能够提高应用性能并使其达到功耗和成本预设目标,STM32Snippets为开发人员编写这样的程序提供了一条捷径。

    STM32Snippets集成在近发布的可简化产品初始化和代码移植的STM32Cube™软件工具和嵌入式软件内。利用这些工具和软件,开发人员可在高度可移植的STM32Cube™方法与高度优化的STM32Snippets之间选择。这两个软件组成一个市场上独一无二的开发生态系统,使STM32成为有创造力的嵌入式设计人员的微控制器。

    意法半导体将发布适用于所有的不同型号的STM32微控制器的STM32Snippets代码段,初步先发布近100个代码段,涵盖STM32 F0的除USB控制器 以外的全部外设。这些代码段可随时免费下载,直接与 STM32F072B-DISCO探索套件和IAR EWARM或Keil MDK-ARM开发环境配合使用。此外,某些代码段将直接引入STM32 F0参考手册,以例程的形式让开发人员更好地了解微控制器的工作原理。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28190次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25412次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19541次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14918次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14456次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13417次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次