• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4K强势来袭 访索尼数码影像产品部高层

来源: 蜂鸟网
时间:2014-05-07

    2014年4月25日索尼在P&E2014现场发布了一款全幅微单相机A7S,该机除了具备较强的高感光能力和低光照对焦能力外,在连接第三方配件之后还可进行专业的4K视频摄制。4K视频随着4K电视的推开,逐步进入广大摄影爱好者的视野,此次索尼A7S发布后,国内数码影像媒体参与了索尼数码影像产品部高层的沟通会,与会者包括索尼(中国)有限公司消费电子营业本部数码影像产品部高级经理 越智龙,索尼(中国)有限公司消费电子营业本部数码影像产品部 高级经理赵苏海,索尼(中国)有限公司消费电子营业本部数码影像产品部经理近藤秀树先生及索尼(中国)有限公司消费电子营业本部数码影像产品部主管戴士杰先生。与会媒体记者对4K话题的讨论也颇为集中,索尼高层对其它影像产品也做了详细解答。



索尼高层答记者问

·关于索尼4K产品线的整体布局

    赵苏海:4K近是非常火爆的一个话题,4K电视去年取得了一个特别好的销售业绩,(据第三方数据显示)仅仅在中国就销售了100万台,预计在2014年达到四百万台以上,在整个平板电视机领域占到超过15%。既然很多家庭有4K电视,所以需要很多4K内容的提供。从创造内容到后怎么样欣赏,索尼都是走在前面,我们去年推出了准专业的AX1E,今年又推出了AX100E家用4K摄像机,使用户可以拍摄一些家里的生活,同时可以在家里面欣赏。昨天我们又发布了A7S,也是支持4K输出,所以我们整体的策略不是单个的产品,是整个的生态链,我们不仅仅包括数码产品,还有后期的制作播出。现在整个行业都在推行4K的概念,所以我相信未来几年是4K快速普及的一个阶段,这个速度可能比当初从标清到高清要快的多,所以从我们的角度是非常看好这个市场的。

·关于运动摄像机的未来发展

    赵苏海:顾客的需求越来越细分化,我们厂商也提供多样化的产品满足多样化的需求。刚才讲到4K,我们的AX1E焦段非常强,它的CMOS不大,但是对焦非常快,对于一些准专业要求高码流用户很实用;而对于一些家庭的用户并不需要这么高的码流,会带来存储和CPU计算速度带来散热问题。所以对于家庭用户来说,码流数再降低一点,也几乎不损失画质。刚才讲的运动摄像机,从我们的定义来讲我们更愿意把它叫做佩戴式摄像机,这样的摄像机在国外特别是在美国很多时候跟运动结合在一起,我们国内叫极限运动,其实在美国不叫极限运动,这是他们的生活方式。在国外可能80%是玩儿冲浪的,在国内很少有玩儿这个领域的,所以在国内要开发适合中国顾客的玩法。比如AS100V的特点是很小巧,不用手持,可以佩戴的方式,的特点可以提供独特的视角,我们把它提供适合中国人的玩法,我们可以拍宝宝,可以放在宠物身上,甚至在家里炒个菜也可以在网上分享。中国现在有很多宅男或者是宅女的生活,都可以用这款产品,可以拍出不同的生活内容,拍完之后要秀自己,我们把它分成一个新的品类。您刚才讲的佩戴式摄像机,英文意思是“Show Myself”(秀自己),用这些摄像机的人拍了我要分享,我要得到别人的承认,我在网上要得到别人的点赞,大概的意思是这样。

·投影DV是否也能4K化?

    赵苏海:投影只是它的一个功能,一个分享的方式,如果从摄像机来讲,发展4K是没有问题的,我们可以在摄像机上搭配4K的技术。如果你的问题是不是可以通过投影投出来4K视频,这是比较有趣的,从我个人来讲我是非常有兴趣知道是不是目前有这样的技术。我们在前一阶段发布了AX100E的时候,我们也了解了民用的4K投影仪,(其体积)是非常大的,所以我个人非常有兴趣公司能不能把这个东西小型化,但是现在看还需要一段时间。

·关于FE镜头开发计划

    近藤秀树:去年10月份我们公布了FE卡口的路线图,共包括八款,其中五款镜头已经正式发布,包括Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA、Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA、Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS、FE 70-200mm F4 G OSS、FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS,另外三款镜头正在研发之中。昨天发布A7S时候曾经介绍还有一款正在研发中的28-135mm F4.0规格的镜头,这款镜头是专门为用户拍摄视频而准备,是一支电动变焦镜头。至于镜头的体积,因为全画幅微单™相机是非常紧凑便携的,如果我们为其研发的镜头体积比较大,那么它们之间的契合度就会降低。因此我们会致力于开发体积小巧便携的镜头,去保持握持感以及操作感的平衡。

·关于索尼A7S的定位

    赵苏海:我们对A7S的定位不完全是一个4K的机型,而是一台高感光的照相机,此外它的视频功能非常强,可以拍出高感光的4K的视频。

    在P&E2014上,索尼将款民用级别具备4K视频拍摄能力的微单相机带到大家面前,正如去年索尼将极具价格优势的全幅微单带相机到大家面前一样,我们也隐约看到了4K视频普及的曙光。关于A7S的整体表现如何,还有待市场验证,但可以肯定的一点是,4K视频已经开始走入大家的生活,随着4K播放设备的推广,具备4K拍摄能力的产品也会越来越多,迎接4K时代,你是否已经准备好了呢?

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻