• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Qualcomm助力华为完成LTE-A Cat.6试验

来源:EEWORLD
时间:2014-05-07

    近日,华为宣布成功完成LTE Advanced Category 6连接测试,下载速率达到300 Mbps。该试验采用华为SingleRAN设备和Qualcomm第四3G/LTE多模解决方案——Qualcomm Gobi 9x35处理器。

    目前, SingleRAN已经在全球广泛商用,而Gobi 9x35是移动行业首个将采用20纳米制程生产的商用蜂窝调制解调器。华为称,此次试验是一个重要里程碑,试验结果证明了华为的LTE-A解决方案与Qualcomm调制解调芯片的互联互通。

    Gobi 9x35调制解调器的特性包括宽频40MHz LTE Advanced载波聚合,以及支持峰值数据速率达300 Mbps的LTE Category 6。LTE Category 6与Category 4相比,有效地将峰值下行速率提升了一倍。在LTE Advanced的下一阶段,载波聚合达到宽频(40MHz)级别,而20MHz载波聚合也已通过前一代Qualcomm Gobi 9x25芯片完成了商用部署和实现。全球的运营商如今面对的不仅是40MHz载波聚合,还有根据他们所在地区LTE频段的大量LTE载波聚合频段组合。 Gobi 9x35和及同属第四代方案的射频收发芯WTR3925旨在解决这些日趋复杂的LTE载波聚合。


    对OEM厂商来说,Gobi 9x35调制解调器和WTR3925芯片相结合,提供强大的单一平台,可用于在全球范围内更快地推出LTE Advanced终端。这些解决方案支持速度提升两倍的LTE Advanced、300 Mbps的CAT 6以及双载波HSUPA和双频段多载波HSPA+。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻