• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

699元小米路由量产版评测:非常高大上?(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-04

  • 经过5个月的多轮内测,小米路由终于正式开卖了,因为内置了1TB硬盘,售价699元。与其他售价不足200元的智能路由相比,显得颇为高大上。

    没有了木质包装盒的装潢,黝黑的小米路由还是给人沉稳、胸怀大智的赶脚。那么量产版的小米路由相比内测时进步了多少?信号更强了么?功能更多了么?更为智能了么?我们带着这些疑问开始今天的评测。

    我们再来回顾一下小米路由的配置:采用Boardcom BCM4709双核1GHz处理器、256MB DDR3内存。支持802.11ac无线协议标准,可提供2.4GHz+5GHz双频频段,前者的传输速率为300Mbps,后者则是866Mbps,总带宽高达1166Mbps。

    机身三围为120X64X168mm,内置了东芝2.5寸SATA硬盘,容量高达1TB。

    接口方面,小米路由提供了3个RJ45网线接口,分别是一个千兆WAN口、两个千兆LAN口。此外还有一个USB 2.0接口。

    机身正面是一枚红/蓝/黄三色LED指示灯。

    上部和底部均设计了通风口,内部有风扇,我们当时DIY装机时见到过。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻