• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盘点2013全球五大半导体IP供应商:ARM将Intel拉下马

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-02

  • OFweek 电子工程 网讯:上个月月末,市场研究机构 Gartner根据统计数据发布了2013年全球十大半导体IP供应商排行榜,从发布情况来看,ARM市占率为高达43.2%,依然是当之无愧的龙头,而排名第二的Synopsys 与排名第三的Imagination Technologies ,市占率分别为13.9%与9%。从这些数据来看,ARM的市占有率几乎为第二名和第三名的总和的2倍。现在就跟着笔者一起来盘点一下前五名半导体IP供应商!

    1、ARM

    ARM Holdings 是的半导体知识产权 (IP) 提供商,并因此在 数字电子 产品的开发中处于核心地位。ARM 的总部位于Cambridge, 英国,拥有 2000 多名员工,并且在全球范围内设立了多个办事处,包括位于中国台湾、法国、印度、瑞典和美国的设计中心。

    ARM 的商业模式主要涉及 IP 的设计和许可,而非生产和销售实际的半导体 芯片 。我们向合作伙伴(包括的半导体和系统公司)授予 IP 许可。这些合作伙伴 可利用 ARM 的 IP 设计创造和生产片上系统设计,但需要向 ARM 支付原始 IP 的许可费用并为每块生产的芯片或晶片交纳版税。除了处理器 IP 外,我们 还提供了一系列工具、物理和系统 IP 来优化片上系统设计。

    ARM处理器是Acorn计算机有限公司面向低预算市场设计的款RISC微处理器。更早称作Acorn RISC Machine。ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集。一般来讲比等价32位代码节省达35%,却能保留32位系统的所有优势。

    1978年12月5日,物理学家赫尔曼·豪泽(Hermann Hauser)和工程师Chris Curry,在英国剑桥创办了CPU公司(Cambridge Processing Unit),主要业务是为当地市场供应电子设备。1979年,CPU公司改名为Acorn计算机公司。

    起初,Acorn公司打算使用摩托罗拉公司的16位芯片,但是发现这种芯片太慢也太贵。“一台售价500英镑的机器,不可能使用价格100英镑的CPU!”他们转而向Intel公司索要80286芯片的设计资料,但是遭到拒绝,于是被迫自行研发。

    1985年,Roger Wilson和Steve Furber设计了他们自己的代32位、6M Hz的处理器,用它做出了一台RISC指令集的计算机,简称ARM(Acorn RISC Machine)。这就是ARM这个名字的由来。

    1990年11月27日,Acorn公司正式改组为ARM计算机公司。苹果公司出资150万英镑,芯片厂商VLSI出资25万英镑,Acorn本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。公司的办公地点非常简陋,就是一个谷仓。

    20世纪90年代,ARM 32位嵌入式RISC(Reduced lnstruction Set Computer)处理器扩展到世界范围,占据了低功耗、低成本和高性能的嵌入式系统应用领域的地位。ARM公司既不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技术授权。

    2011年,微软公司宣布,下一版Windows将正式支持ARM处理器。这是计算机工业发展历史上的一件大事,标识着x86处理器的主导地位发生动摇。目前在移动设备市场,ARM处理器的市场份额超过90%;在服务器市场,今年(2011年)就会有2.5GHz的服务器上市;在桌面电脑市场,现在又有了微软的支持。ARM成为主流,恐怕指日可待。难怪有人惊呼,Intel公司将被击败!ARM微处理器核技术广泛应用于便携式通信产品、手持运算、多媒体和嵌入式解决方案等领域,已成为RISC的标准。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻