• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

消息称苹果公司将提前发布OS X 10.9.3系统

来源:新浪手机
时间:2014-04-15

   
传苹果将提前发布OS X 10.9.3系统

  新浪手机讯 4月14日上午消息,来自国外科技网站appleinsider.com的报道,苹果公司有可能在本月发布Mac OS X 10.9.3 正式版本,而不是等到6月的全球开发者大会(WWDC)才发布。

  苹果公司在2月份发布了OS X 10.9.2正式版,修复了含重大安全隐患的SSL连接验证漏洞。但除此之外,这版系统似乎也没什么其他亮点了,并且自从OS X 10.9.2发布到现在,一直都有Mac用户在苹果的技术支持论坛上抱怨新系统的稳定性和兼容性太差。

  根据用户反应,OS X 10.9.2有很多小问题,例如上下翻页卡顿、AirPlay镜像功能不流畅、Safari无故崩溃、甚至还有人反应系统也会偶尔崩溃。

  为了尽快解决这些问题,苹果在发布OS X 10.9.2之后很快发布了OS X 10.9.3开发者测试版,至今已经经历了6个测试版本。按照时间和测试版本,苹果本月有望发布OS X 10.9.3正式版本。

  OS X 10.9.3增加对4K显示器的支持,提供了从Retina MacBook Pro输出60Hz视频的功能,完善了稳定性。苹果此前已经开始给AppleCare售后客服提供OS X Mavericks 10.9.3和iTunes 11.1.6的测试版,该版本可以本地同步通讯录和日历到iOS设备。(杨肃观)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻