处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

雅特生加强对OTT网络应用和WebRTC网关支持

雅特生加强对OTT网络应用和WebRTC网关支持
来源:EEWORLD 时间:2014-04-14

   该公司的 PCI Express 服务器加速卡可以支持Opus和SILK音频编/解码器

   北京,中国 -- Media OutReach -- 二零一四年四月十四日 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布该公司的 PCI Express 媒体处理加速卡已支持的音频编/解码器,让这款现已重新命名为SharpMedia™ PCIE-8120 的加速卡可以支持OTT网络服务和WebRTC网关等应用,也确保网络服务运营商可以放心部署,以便大量引进这类网络设备。

   网络设备供应商只要利用雅特生科技(ArtesynTM)的 SharpMedia PCIE-8120 加速卡,便可为网络设备添加高密度、高度灵活的语音和视频处理功能。在常用的避免网络设备性能降低的两种方案中,加速卡方案占用较少空间,耗电较少,成本也较低,比增添服务器优胜。由于雅特生科技的PCIE-8120 加速卡可以支持适用于WebRTC应用程序的Opus音频编/解码器和适用于Skype应用程序的SILK音频编/解码器,因此网络设备供应商只要采用这款加速卡,便可缩短这类设备的开发时间,更快将产品推出市场,让网络服务供应商可以在符合成本效益的基础上,以更灵活的方式分阶段采购相关设备。

   Opus和SILK都是采用开放源代码、无需缴付版税的音频编/解码器。添加了音频编/解码器,语音和音乐便可在网上交互式传输,而且还可支持数据存储和流媒体等功能。此外,这两款产品也可支持多种不同的音频软件,其中包括网络电话(VoIP)、视频会议、游戏中聊天以及远程现场直播音乐表演。

   雅特生科技服务器加速卡市场营销总监 Linsey Miller 表示:「我们引进这两款编/解码器,显示这系列创新产品是我们一直很重视的重点开发项目,也显示雅特生科技一直致力为这个产品市场开发新技术。我们非常关注互联网工程任务组(IETF)有关视频编/解码器及相关规定的讨论,以确保采用WebRTC网关的设备能够真正运作互通。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28199次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25421次
3 1N4001 0.19MB 22056次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19550次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18604次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15044次
7 DS1337U+ 0.28MB 14939次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14468次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13425次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11991次