• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新一代达芬奇手术机器人可执行更复杂手术

来源:互联网
时间:2014-04-09

    去年在纽约和旧金山,我们曾经报道过这样一个新闻。一款名为“da Vinci”(达芬奇)的机器人能够进行微创手,并且在机器人进行手术的同时仍然允许医生手动操作机器人,以保障它们在手术过程中的灵活性。然而,随着机器人系统的不断发展进步,da Vinci机器人也在不断更新换代。

    此前我们曾经报道过一款名为“da Vinci Si”的外科手术机器人。这款机器人虽然能够允许医生实时操作,但手术的操作区域范围很小。如果医生想要继续探究病人其他身体部位或者是身体更深部位的病理情况,只好再重新进行定位。操作相对来说有些复杂,不过一代的da Vinci机器人能够完美解决这一难题。目前型号的外科手术机器人da Vinci Xi已经成功问世,并且这款机器人有望能够帮助外科医生完成更为复杂的手术。

    实际上,da Vinci Xi的特点就是其四个微创手术刀的设计,并且可旋转支架的设计能够使其旋转到身体的任何部位。更为重要的是,如果医生认为有必要,那么这四个微创手术刀可以取出以及重新植入身体内部。

    该公司负责产品研发的副总裁Paul Millman表示,外科医生可以在一分钟之内进行微创刀取出再重新植入身体内部的操作,在此期间甚至还可以进行180°旋转。此外da Vinci Xi上配置的内窥镜探测体内影像更为清晰并且3D立体成像效果更为出色。并且da Vinci Xi上所配置的内窥镜还可以拆卸附件到任何微创手术刀上,使得外科医生的手术区域更大并且手术灵活性更高。

    对于这款全新外科手术机器人da Vinci Xi新特性的必要性以及重大意义,副总裁Millman这样介绍到。“如果一名外科医生在为病人切除子宫内的癌细胞,在手术进行过程中外科医生还需要到子宫附近的其它区域进行检查,例如腹部以及胃部。因为癌细胞在体内的蔓延程序是无法预料和估计的,必须实际检查才能得知。”

    “现在如果使用这款全新的da Vinci Xi外科手术机器人,就可以在切除肿瘤的同时完成检查。”接着Millman补充道,“我们的目标就是要能够在手术的过程中同时完成切除以及检查。”

    目前FDA(美国食品及药物管理局)已经批准da Vinci Xi外壳手术机器人进行批量生产,也许再过不久就能够在各地的医院投入使用。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻