• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

泰克继续强化其的入门级示波器的功能与性能

来源:21ic
时间:2014-03-25

泰克公司宣布,推出TBS1000B-EDU和TBS1000B系列双通道示波器。新仪器带来全面的升级特性,如高分辨率7英寸显示屏、双通道频率计数器和34种自动测量,是适合学生和老师使用的物有所值的入门级示波器,并且支持包括基础研究与开发在内的广泛一般商业应用。

由于数字技术和系统不断向日常生活的各个领域渗透,全球市场上存在对能够帮助工程师和技术人员设计、验证与调试这些电系统的经济适用但功能强大的示波器的很大需求。同样,向学生提供实际动手操作的示波器学习体验也是大势所趋。泰克公司在2013年1月推出TBS1000系列示波器,率先对此需求做出响应。现在,泰克一方面加强对教育行业的关注,另一方面增加新的功能,进一步改进方便性、效率和多功能性,以满足所有用户的需要。

“如同推出TBS1000B系列示波器所显示的那样,泰克致力于推动我们全系列产品的创新”,泰克公司基础示波器主管Jeff Yost表示,“许多厂商对入门级产品不屑一顾,但我们在此领域提供了许多重要创新,如课件集成,所有通道上的10x过采样——以改进信号精度,以及先进的分析功能。”

通过集成课件帮助加快学习速度

TBS1000B-EDU系列是业内首款带有集成课件系统的示波器,用以帮助学生提高学习效率,同时限度减少教师的实验室备课和教学时间。利用集成课件,教师能够将其实验室练习内容显示在示波器上,学生也能方便地直接从仪器上看到实验结果。

为进一步扩充学习选项,泰克正在开发一个综合内容生态系统,其中包括基于PC的课件编辑软件和一个泰克网站,学生可从该网站免费下载预制课件内容,在TBS1000B-EDU示波器上使用。教师还能使用该平台上传自己的课件资料(可通过其他TBS1000B-EDU示波器观看),以便与更广泛的教育界分享。

物有所值、多功能

TBS1000B示波器支持基础研发、服务和维修、制造以及电子业余爱好者应用。它们是为超越同类产品和提供更准确、高效及方便的日常测量而设计的。

通用机型不配备学习课件,而是提供其他附加功能,包括增强的数据日志记录、极限测试特性(用于定义针对复杂信号的测试通过/失败掩模)和TrendPlot™(用于捕获和监测长时间内的微小测量值变化)。

TBS1000B-EDU和TBS1000B系列示波器的所有机型都提升了该细分市场的性能和功能门槛。特色功能包括自始至终高达2 GS/s的采样率——所有时间在所有通道上提供10X过采样、7英寸高分辨率显示屏和34种自动测量——以化测量效率。这些示波器的带宽范围为50 MHz - 200 MHz,且所有机型均提供不限次数的5年保修,在业内同类产品中独一无二。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Mouser Element14 e络盟

更多新闻