• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星发布全线家电:电视拼超清 白电更智能

来源:新浪
时间:2014-03-19

 
三星发布全线家电新品

  3月17日下午消息,三星电子在中国正式发布2014年全线家电新品。电视方面延续UHD(超高清路线)推出全球首款曲面UHD TV HU9800,以及八种屏幕尺寸的UHD液晶电视和操作更加简单的智能电视。白电方面则主打智能体验,推出国内首款量产智能互联网滚筒洗衣机WW9000,使智能互联网概念开始进入普通消费者家庭。此外,三星白色家电延续了此前高端路线,叠式对开门“蝶门•美食窗”冰箱、“爱婴煮洗”洗衣机以及等离子空气净化器Paper系列和智能真空吸尘器F700系列都代表了这一方向。

三星电子大中华区彩电营销副总裁区文生介绍三星2014 UHD TV 新品

  曲面UHD超清电视成三星彩电亮点

  通过此次发布会,三星正式在中国市场推出全尺寸UHD TV,其中包括了40英寸、48英寸、50英寸、55英寸、65英寸、78英寸、85英寸、110英寸在内的13个系列30余款产品,并提供曲面、平面两种选择。

  三星电子大中华区彩电营销副总裁区文生表示,从今天起三星电视将在全国启动UHD TV新品预售,消费者可在三星网上商城、京东、易购以及三星专卖店、部分百货商场进行预定。预售产品同时包括50英寸、55英寸、65英寸和78英寸四个型号,包括全球首款曲面UHD TV HU9800、高端平面UHD电视HU8500,以及价格相对较低的HU7000、HU6000,价格更亲民的主流UHD TV在内均在预售行列。

三星曲面UHD电视展示

  据了解,三星曲面UHD TV采用全球的曲率——4200mm曲面半径,能够有效减少图像失真,增强画面的临场感,而独创的“曲面臻彩画质”技术,7倍于普通电视的色彩校准点,让三星曲面UHD TV的画面细节表现更为逼真。“自动景深优化”技术,可对图像远景、静物、个体进行深度调节,使得UHD画质下创造接近裸眼3D的视觉效果。此外,三星UHD TV还是目前全球可升级“接轨未来”的电视。所有三星UHD TV都可通过对独创的One Connect Box智能集线器进行升级,更新电视软硬件,接轨4K标准。

  区文生认为曲面设计和UHD画质是未来电视发展的方向,在前不久韩国预售活动上,全球首款曲面UHD TV HU9800在10天之内销售超120台,这一火爆销售情况也证明了三星对未来的规划的正确性。

三星电子大中华区互联网应用与服务中心副总裁黄伽卫介绍三星电视4K内容生态圈

  三星电子大中华区互联网应用与服务中心副总裁黄伽卫表示,面对当下UHD内容匮乏的现状,三星将率先在全球同步推出预装有热门电影和纪录片的“4K影库硬盘”,并携手好莱坞知名影视公司、全球知名电视台、互联网内容供应商进一步拓展UHD生态系统,推动行业快速发展。在中国,三星电视将从本地牌照方引入海量的4K电影提供给三星用户享用,芒果互联网电视将计划在2014年引进数百部4K大片;而ICNTV除了能够提供上百部4K电影、电视剧外,世界杯4K转播堪称亮点。

  此次发布的电视新品中,智能电视在操控方式和多屏共享方面做出了改进。首先在硬件性能上,三星Smart TV搭载了QuadCore Plus超级四核芯片,处理速度是之前两倍,为用户带来更快捷的体验。Instant On秒速开机功能,减少等待时间。而“足球模式”功能是三星Smart TV针对2014年大型体育赛事推出极具特色的体验,可一键优化足球比赛的动态观赏效果。

  在功能方面,全新的“一屏双享”功能让电视大屏幕可以进行多窗口操作,譬如一边看球赛,一边使用应用程序或观看互联网视频,两不误。另外,2014三星Smart TV还升级了Smart Hub智能中心、“多屏互动”、语音动态操控等功能,用户体验得到大幅提升。

  同时三星表示,2014年三星Smart TV平台将上线更多主打家庭娱乐、健康生活和家庭购物的智能应用,包括消费者期待的3D多屏互动游戏。

三星电子大中华区生活家电营销副总裁谢辉发布白电新品

  智能化、高端化成三星白色家电发展方向

  此前智能化一直是三星电视强调的重点,而在互联网、物联网大潮的冲击下,此次三星白色家电开始全面智能化,提升用户使用体验,与手机等移动设备互联互通成为重点。

  三星此次发布的“明眸•蓝水晶”WW9000系列滚筒洗衣机是中国市场上首款量产销售的智能互联洗衣机。在智能创新方面,WW9000独有的LCD全触控式显示屏,搭载一目了然的智能用户界面,使消费者可以像使用智能手机一样简单便捷的操控洗衣机。通过专属的App–Samsung Smart Washer,用户还可以使用智能手机远程操控洗衣机运转,不管是在家还是外出,都可立即启动或暂停洗衣程序,并能随时获知洗衣剩余时间,帮助消费者腾出更多精力去享受生活。

  “智添•精准洗”技术,可以让用户一次性添加一个月的洗涤剂及柔顺剂。每次使用时,智能系统会根据不同的洗衣量和脏污程度,自动计算用水量、自动添加洗涤剂与柔顺剂、还能自动设定的洗涤时间。配合三星泡泡净技术,使用冷水即可获得的洗净效果,全方位节约水电消耗。

  同时“明眸•蓝水晶”系列洗衣机专门针对生活中常见的污渍来源定制了6种个性化的洗涤模式,比如“厨渍洗”模式就专为洗涤厨房油污设计;“园丁劳作洗”则可以更加有效的清除泥土、草渍等。有别于传统以面料划分的“纯棉洗、羊毛洗”等洗涤程序,全新的洗涤模式更加有利于使用者理解,从而做出合适的选择。WW9000人性化的设计,不仅能够记住用户选择的洗涤模式,还能让用户将自己喜欢的洗涤模式存入巧妙设计的收藏夹中,以便后期再次使用。

  而在外观设计方面,WW9000凭借其惊艳的外形,瞬间吸引了全场的目光。它拥有浑然一体的无缝设计和自然灵动的曲线,如深海般绚蓝的蓝水晶机门,配合内置LED光源,无不映衬居室主人的高贵品位。此外,它还拥有目前业内的360mm内筒直径和170°机门开合角度,让衣物取放变得更加轻松自如。

谢辉副总裁介绍三星“蝶门·美食窗”冰箱分区设计

  三星白色家电产品除了智能功能外,还集中展示了具有设计感的高端家电产品。三星叠式对开门“蝶门·美食窗”冰箱将冷藏室分成3个功能不同的独立区域,让每个家庭成员都能拥有各自独立的冰箱空间,彻底解决了食物存放杂乱的问题,食物拿取速度比传统冰箱快2倍以上。

  在节能环保方面,“蝶门·美食窗”采用了极具竞争力的全新保温技术——金属匀冷却。位于美食窗的门体上金属匀冷却板拥有良好的导热性能,可以有效保持冰箱内部温度均匀,即使反复开合冰箱门,也能让冰箱内的温度迅速恢复。创新的技术使“蝶门•美食窗”冰箱相比目前的行业一级能效,更节能25%以上。

  此外,原装进口的“爱婴煮洗”洗衣机,等离子空气净化器Paper系列、智能真空吸尘器F700系列等高端小家电新品都在此次发布会上做了集中展示,三星电子大中华区生活家电营销副总裁谢辉表示,三星始终坚持以消费者需求为中心,希望为消费者提供更加和谐、舒适的生活环境,这也是三星不断创新的动力源泉,就像大家所看到的,三星创新家电产品给中国消费者带来的,是更加高品质的生活体验。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻