前言:
信息时代的到来,是对信息获取技术的考验,也是对信息可靠性及准确性的考验。为了从外界获取准确可靠的信息,人们必须借助于传感器。它作为人类感官的延长,是我们获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。
无论是现代工业生产,还是在基础学科的研究中,传感器的应用早已渗透进社会的方方面面。正因为传感器技术越发明显的不可替代性,该领域的发展也被搬上了世界的舞台。
2014年慕尼黑上海电子展将于3月18日,在上海新国际博览中心拉开帷幕。届时村田制作所,作为专业的传感器研发厂商,将携其的传感器产品亮相会展。村田长久以来致力于开创传感器技术,而其独有的高精度和低功耗性也一直深受业内好评。在慕尼黑电子展的契机上,村田将会为上演怎样的“好戏”呢?
高精度、低功耗的MEMS气压传感器
近年来,由于智能手机和平板电脑的普及,移动设备的导航系统和活动监视系统的研发也相应得到了很大程度上的重视。高精度、低功耗且能够对进行高度检测的传感器的需求也是水涨船高。
然而,气压传感器普遍具有易受环境温度影响,导致气压数据漂移的问题。村田制作所针对该问题,结合了村田芬兰拥有的静电容量型MEMS技术,大大改良了新型气压传感器对温度漂移的性能,使其几乎完全可以不受到影响的情况下取得正确的数据;另一方面提升了新型传感器的降低其噪声水平(0.5Parms),充分实现其高精度数据检测。而值得一提的同时又实现了“低功耗”,通过采用静电容量型,可以为装载设备的节能作出贡献。
图表 1温度变化和气压数据
图表 2对实际高度的气压数据和噪音水平
图表 3功耗和噪音水平
据悉,由于该新传感器出色的综合性能,将被广泛应用于卫星导航、位置监控(垂直方向)等方面、今后期待能够有效利用于医疗保健设备以及气象数据收集等更广泛的领域。
如果说,新型的高精度、低功耗气压传感器是村田秉承技术以及创新应用理念所研发的产品的话,之后介绍的两传感器个就是引领电子技术的灵感结晶了!
具有感知挥手方向的环境光以及接近光的传感器
村田的光学传感器采用VCSEL的技术,将传统的红外LED发光源改造成体积更小的集束光从而减小了部件的体积与设计难度,使我们移动设备实现环境光和接近光的检测功能的同时,还减小了设备的厚度,增加了设计弹性。
值得称道的是采用3个光源的传感器可以检测物体的移动方向,在手势操作方面给人跟多的选择和更好的体验。更多的应用在不停的开发中,除了上述接近光,环境光,手势操作之外,人体心跳检测也被列为可行方案。
世界首创!360度全方位同感度磁场检测——三维传感AMR传感器
AMR传感器是利用根据从特定方向来的磁场的强度所产生磁阻值变化的磁传感器的一种。主要应用于手机和笔记本电脑、检测冰箱和门的开闭,以及检测智能仪表的旋转灯方面。
目前,为了检测立体空间的磁场必须组合复数(3~6个)磁传感器,而村田制作所这次通过和日本电气株式会社(NEC)的技术结合,成功的完成了360度全方位同感度磁场检测传感器的开发,在同样情况下,若使用该传感器,只要一个就能起到组合磁传感器相同的作用,不仅为客户腾出有效空间,而且大大降低了成本,同时还有一个优势就是它可以起到防止偷电的作用。这一村田独有的技术,可以应用与电力、瓦斯、自来水的智能仪表,安保装置,娱乐设备,助听器的手机接近开关等产品的磁场检测。
如图所示,此产品能够检测出与芯片平面呈平行的360度全方位同感度的磁场
图表 4磁场检测对比图
SMD(表面贴装)型超声波传感器的全新体验
村田制作所进行了陶瓷元件的独自结构的设计,开发了世界首创的SMD型超声波传感器。5.2mm*5.2mm的超小型包装,搭配1.15mm的超低背构造,却能够实现100dB的声压。可以应用在“便携式设备的测距、位置检测、3维手势姿态检测,以及内部狭小空间里的超声波测距和位置检测”等众多领域。
2013年,村田与Elliptic Labs联手开发出了用于便携电子设备的3D手势识别解决方案。Elliptic Labs的软件技术与村田的传感器技术结合,实现全新的人机互动功能。采用超声波的原理,Elliptic Labs给用户带来了广的180度人机互动范围,让用户能够更轻易的在电子产品上进行界面导航和获取信息。在2013年深圳高交会之后,这项技术再次来到了2014上海慕尼黑展会现场。它增强了您与心爱应用的交互,比如翻动照片、社交媒体及游戏等。它的功耗很低,并不受任何光线变化的影响,给您带来随时随地高分辨率、精准、稳定的空中手势体验。据悉,该产品将在今年就可实现量产。
未来的展望
村田始终秉承“贡献文化发展”的经营理念,不断在长期的技术积累的基础上寻求超越和创新,2013年在无锡IOT展会以及深圳高交会上所提倡的“智能生活”“主动安全”的概念充分体现了村田的技术拓展。无论是传感器还是其他创新的理念和开发的动机都为人们的生活所服务和堆砌。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。