• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

技术贴!骁龙顶级处理器之间的差别在哪

来源:cnBeta
时间:2014-03-10

   处理器作为智能手机的核心组件,性能如何一直是用户所关心的。比如刚刚发布的三星Galaxy S5和索尼Xperia Z2,都搭载了Snapdragon 800系列处理器,但具体的性能差别是什么,可能普通用户并不熟悉。事实上,Snapdragon 800系列处理器可以说是高通成功的高端处理器产品,衍生版本也很多,如MSM8974、MSM8974AB版、MSM8974AC版等。

   下面,我们就通过简单直接的对比,帮助大家了解这些版本的性能差异。

   Snapdragon 800/801的几种版本及性能差异

   首先,我们需要知道哪些手机使用什么型号的处理器,这部分稍显混乱。三星Galaxy S5搭载Snapdragon 801(MSM8974AC)处理器,而索尼Xperia Z2也属于Snapdragon 801范围,但型号实际上是MSM8974AB,与三星Galaxy Round等稍早推出的机型一致。那么,Z2作为新一代旗舰,为什么没有配置真正的Snapdragon 801(MSM8974AC)?

   造成这种情况的原因,似乎是因为高通临时决定创建一个MSM8974AB的升级版本,也就是S5使用的MSM8974AC。而更早的机型如Xperia Z1、LGG2、Nexus 5等,搭载的实际上是MSM8974的版本,那么这三种版本的性能差异是什么呢?大家可以从下列表格中找出答案。为了直观,表格里还添加了Snapdragon 600处理器(APQ8064T)的相关信息作为对比。

几大高通Snapdragon处理器版本参数对比

我们可以看到,MSM8974、MSM8974AB及MSM8974AC处理器都采用了相同的Krait 400架构,也都为四核心、28纳米制程,显卡型号和相机支持分辨率、视频编码性能也完全相同;不同之处则为处理器主频、显卡主频、内存频率、ISP频率。再进一步,MSM8974AB和MSM8974AC之间的差异仅为处理器主频及显卡主频,其他部分完全相同。显然,AC版的性能是为强劲的。

   当然,AB与AC版的性能差距不大,因为它们的内存频率等部分完全相同,所以三星S5与索尼Z2实际性能不算太大。但是采用较老版本的LG G2、Nexus 5等机型,在处理器主频、显卡性能、内存性能等方面较三星S5就逊色不少。

   还有一些新的性能升级并没有体现在表格中,比如MSM8974AC可以支持更快的eMMC 5.0闪存标准,可实现快400MB/s的传输等。MSM8974AB相比MSM8974,也能够支持双Sim卡双启动和四级LTE网络。

该如何选择?

   显然,Snapdragon 801可以说是Snapdragon 800(AB版)的超频版,两者性能差异不大。但就参数来说,三星Galaxy S5仍是目前强大的Android智能手机,处理器及显卡主频,理论上可以实现更好的应用、游戏运行体验。当然,手机的整体使用体验还与电池寿命、屏幕大小、存储选项以及系统界面效果有关,一些的功能也是不能忽视的。

   至于更高的性能体现,我们可能要期待Snapdragon 805的正式商用了,相信下半年的Android机型都会采用这枚处理器,如小米4、三星Galaxy Note 4、LG G3等机型,十分令人期待。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻