处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

国密门禁系统应运而生 智能化应用融入多元方式

国密门禁系统应运而生 智能化应用融入多元方式
来源:互联网 时间:2014-03-07
    目前我国80%的门禁产品均是采用原始IC卡的UID号或ID卡的ID号来制作门禁卡,没有进行加密认证或开发专用的密钥,非法破解的人士只需采用专业的技术手段就可以完成破解过程。随着发展,国内外门禁系统的差距已经越来越小,国外大厂产品的优势在于品牌、知名度等方面,国内厂家的优势在于功能定制修改灵活以及价格方面。随着科技的进步,智能门禁逐渐成为产业发展趋势。
  
  智能门禁系统应运而生
  
  社会进入科学技术日新月异、飞速发展的信息时代,人们对于高科技服务于生活的要求也越来越高,各个政府部门和企事业单位对门禁系统的需求越来越大,其主流是非接触式智能卡门禁系统。为了保证重要门禁系统的安全性,从2009年开始,国家密码管理局发布了《关于印发<重要门禁系统密码应用指南>的通知》,明确要求“在重要门禁系统中所配用的密码算法必须符合国家密码管理局的要求”。这就意味着智能门禁一卡通系统中使用的IC卡和安全设备必须使用国密算法,必须通过国家密码管理局审批。国密门禁系统应运而生。
  
  智能门禁系统通常采用由国家密码管理局组织编制的SM1算法。该算法不公开,仅以IP核的形式存在于芯片中,密钥长度为128位。并且国密门禁系统被纳入国家商用密码产品管理体系。视频监控矩阵也在这一安防体系丛当这重要的角色,VGA矩阵切换器的图片任意切换功能,让安保更加安全放心。
  
  智能门禁系统作为安防系统不可或缺的一部分,在建筑智能化系统的建设中得到了越来越广泛的应用。它不仅兼顾了安全性和便利性,而且为事件报警、事件追溯和数据分析提供了条件。智能门禁系统是在MIFAREI卡破解后出现的新型安全门禁系统。国家相关部门已经明确要求重要门禁系统的建设要使用国密门禁系统,并且要对已建成的重要门禁系统采用明控智能门禁系统做好改造升级。因此,智能门禁系统作为高安全性的门禁系统将在重要门禁系统应用场合替代传统的非接触式IC卡门禁系统。
  
  目前,人们才刚刚开始认识明控智能门禁系统,并且其生产和销售的都有严格的检测和审批流程,供货渠道少,价格也比较高。只在监狱、军队、银行、政府部门、重点企业(如:核电)等对安全级别要求较高的重要场所使用。
  
  智能门禁系统的核心是安全可靠。门禁系统作为高安全性的门禁系统,随着智能门禁系统产品的不断发展和应用,人们将对其有越来越多的认识,相信在不久的将来,门禁系统将广泛应用在政府部门、企事业单位、商业楼宇以及住宅小区中。俗话说:靠山山会倒,靠水水会流,靠自己永远不倒。
  
  智能门禁时代,哪些科技应用受关注
  
  如今,我们日益步入了智能化生活时代,科技的不断进步,智能门禁又带给了我们哪些惊喜?你家还是用钥匙、或固定的门禁卡开门吗?
  
  ◇ 社区安装门禁系统多种证件充当门禁卡
  
  近日,花生寮社区的智能门禁系统正式运行。者从林和街道办了解到,该街道的花生寮社区针对该社区流动人员较多的特点,自去年年底开始测试安装智能门禁系统,近日该系统正式运行。该智能门禁系统可以使用身份证、居住证、老人证、羊城通等IC卡充当门禁钥匙,此举受到该社区居民的欢迎。
  
  负责该社区安保的钟姓警务人员介绍道:“该系统采取了目前先进的IC认证系统,不像传统的门禁卡可以随意复制。只有在社区处注册后的卡片才可以打开门禁系统。”他还表示,注册门禁卡时需要提供在该社区的相关居住证明。“我们这套智能门禁系统能够看到刷卡进入社区人的相片,这样一来,社区的安全就增加了一道保险(放心保)。”
  
  ◇ 每个人的脸就是一把安全又便捷的钥匙
  
  人脸识别技术是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术,也是所有的生物识别方法中应用广泛的技术之一,当前世界各国有许多机构都在从事这方面的研究,并受到军方、警方以及许多大公司的高度重视和资助。
  
  与传统的身份鉴定方式相比,人脸识别的特点就是更具安全、保密和方便性。但在家用防盗系统中,人脸识别技术的应用还不是很广泛。可喜的是,前两天,央视新闻也报道了一则消息,韩国的一家企业发明了一款人脸识别机,人员可通过安装在门上的探头读取自己的面部信息,便可实现开门。若陌生人来访,该系统会提示来访人员通过按钮或其他方式开门,应用十分方便。2014刚刚开始,今年门禁的发展值得消费者期待。



























ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28190次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25412次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19541次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14918次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14456次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13417次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次