• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ST发布先进安全模块,强化智能电网安全性

来源:EEWORLD
时间:2014-02-27

    开箱即用的安全单元,支持个性化设置,通过主要智能电网安全标准认证强大的保护功能并具有独待的设计灵活性

    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了KERKEY™ 智能电网安全模块,该解决方案可以阻止黑客对智能电网网关、数据集中器和智能电表的恶意攻击。在满足极高的行业安全标准的同时,KERKEY还支持个性化设置,满足每个客户的个性化需求。

    凭借意法半导体在电子政务、交通、银行和消费电子市场上取得的巨大成功,意法半导体为全世界众多嵌入式安全项目提供安全单元,出货量现已超10亿件。KERKEY基于意法半导体安全处理器的稳健架构,符合CC EAL6+ Penetration Testing智能IC测试标准和FIPS-140 渗透测试(Penetration Testing)多片加密模块标准,KERKEY带来了使用经过市场考验的硬件基础的优势。

    获得Common Criteria (CC[ 被国际社会公认为ISO/IEC 15408:2005的电子安全框架标准。 ]) EAL4+和AVA-VAN 5级认证[ 通过AVA-VAN脆弱性评估第5级的产品具有很高的恶意攻击防护能力。],以及满足BSI[ 德国联邦信息安全局(The German Federal Office for Information Security)是的智能电网安全标准化机构。] Protection Profile智能电网安全模块保护标准,KERKEY是同类产品中首个支持Java Card操作系统(JC2.2)的安全单元,这使得使用Java applet高效实现加密服务,并有助于提高在应用层实现特性差异化的设计灵活性。KERKEY以开箱即用的安全模块的形式交付给客户,在投入使用前只需很少的配置操作。

    意法半导体事业部副总裁兼安全微控制器产品部总经理Marie-France Florentin表示:“各国政府和供电公司都认识到,满足更大的用电需求同时提高风能和太阳能等绿色能源的利用率需要一个安全可靠的智能电网,KERKEY是一个高成本效益的智能电网安全解决方案,在应用自定义和差异化方面具有无与伦比的灵活性,让设备厂商只使用一颗芯片即可达到的安全标准。”

    意法半导体的智能电网模块KERKEY安全单元样片即日上市,采用QFN32封装,配备ISO-7816和I2C接口。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻