• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高精度,低功耗,微型化片上计量仪ADuCM350

来源:EEWORLD
时间:2014-02-25

    CES 2014刚刚过去一个月,关于智能可穿戴设备的消息依然甚嚣尘上。

    从去年开始,越来越多的企业开始涉足可穿戴式设备,但是不难发现,无论是国内的,国外的,传统企业,IT企业,亦或是初创企业,但是其产品功能,外观都非常的类似。

    近日,ADI亚太区医疗行业市场经理王胜在ADuCM350片上计量仪发布会上就该产品的市场定位以及当前便携医疗设备市场的情况发表了一些观点。

    ADI是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。

    王胜认为,现在的医疗设备已经从传统的专业医疗机构医院慢慢的往外搬移。已经不仅仅局限在医院之内,人们已经越来越多的在日常生活中接触到便携式医疗设备,无论是户外的医疗点,还是当前大热的可穿戴设备——可穿戴设备当前主要的应用在于健身和医疗。医疗设备的便携化和智能化已经成为一种趋势。

    在这种大的趋势下,医疗设备对于高精度,低功耗,微型化的要求愈来愈高。而ADI也针对这种趋势在技术方面做了相应的调整和变化。

    ADI首先关注的是医疗影像方面的应用,主要包括CT、超声、数字X光、核磁和PAT,以上都是目前医疗影像里主流的影像设备。其次,ADI还将侧重点放在体征信号监测,也称作生命体征监测BSM,当患者在进行各类生理状况分析时。

高精度

    ADuCM350采用了用于高精度信号测量的16位精密AFE,确保了测量的稳定性。

    王胜表示,测量结果精度的保证,不仅仅依赖于测量的结果,同时依赖于测量基准的准确性。ADuCM350通过其先进的技术保证了产品的可靠性。

    由于可穿戴设备的快速发展,目前市场上的可穿戴设备层出不穷,国内的,国外的,各种新品,各种噱头,目不暇接。那么ADI如何在这快速发展的市场中保证其市场竞争里的呢?

    据了解,虽然医疗设备市场的产品功能类似,但是,ADI能够采用其先进的技术为客户提供更精确的产品,更先进的功能。

    对于高精度的要求不仅仅是使用者的需求,也是医疗设备发展的必然。当患者脱离了医院而采用医疗设备对自身的健康状况进行检测时,必须有理由让患者相信测量的数据必须可信赖。在信赖的基础上才能促使消费者培养消费习惯,从而促进医疗设备市场的发展。

低功耗

    无论是便携医疗设备,还是可穿戴医疗设备来说,脱离电源的束缚,采用电池供电已经成为了主流的发展形态。但是由于电池技术发展缓慢,就要求便携医疗设备本身的功耗必须足够的低,以满足医疗设备上时间的使用。

    ADuCM350拥有片上电源管理、稳压器和监控功能,采用纽扣式电池供电。

微型化

    微型化,即便携式,是保证在功能不缩减的基础上,使得产品更加的小型化,更加的便于携带。

    为了达到微型化的目的,ADuCM350采用完整的单芯片片上计量仪集成AFE、Cortex M3处理器、存储器、通信I/O、无源复阻抗检测、电容数字转换技术。

    王胜表示,之所以ADuCM350采用16位、160kSPS ADC,是因为当前市场上没有一款单片机会集成这种型号的ADC,但是对于医疗设备来说,却能够保证设备的高精度测量结果。另外,集成了序列器和控制环路也能够将所有的功能交给控制单元,以减少数据的处理时间。

    简言之,ADuCM350将测量过程中的数据处理环节和控制环节分开。用ADC专职处理数据,用M3来控制整个系统,将各自的功能专一化,从而提高了整个设备的效率,也保证了测量的精准。

    ADI的优势发展就在于为客户提供高集成度和高性能产品的同时,利用差异化的功能来跟进市场的发展,为客户和自己带来更大的竞争优势。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻