随着数字和网络技术发展,“云”这个概念越来越多出现在我们身边。而伴随公安社会治安视频监控系统多级跨区域大联网、海量数据处理的需求越来越迫切,云技术也越来越多的应用在视频监控系统中。
云安防技术架构与应用前景
云安防是基于物联网模式并且采用云存储技术来满足现代化安防的需求。具体实现是指通过集群应用、网格技术、分布式文件系统等功能,将视频监控、门禁控制、rfid射频识别、入侵报警、消防报警、短信报警、gps卫星定位等技术通过“云”集合起来协同工作,进行信息交换和通信,完成智能化识别、定位、跟踪和监控的安防管理。用户可以通过c/s、b/s以及移动设备的客户端进行24小时的无缝远程监管。
从技术架构上来看,云安防可分为四层:感知层、网络层、处理层和应用层。
感知层由各种传感器以及传感器网关构成,包括摄像机、拾音器、指纹仪、入侵探测、烟感探测、震动探测、温度探测、rfid、二维码、gps等感知终端等。
网络层由各种私有网络、互联网、电话网和无线通信网等组成。
处理层由集中存储服务、报警服务、消息服务、数据服务等部分组成。
应用层是物联网和用户(包括人、组织和其他系统)的接口,与行业需求结合,实现物联网的智能应用。
视频监控作为安防领域主要分支,其数据量对网络带宽的消耗非常大,就当前而言恐怕还不完全具备数据中心化的条件,云安防技术在监控领域的应用还将走过一段较长的路程,但随着网络技术的飞速发展,影响其推广的障碍也会得到根本解决,云安防将有美好的前景。
云监控突破五大技术挑战
云技术的出现改变了传统安防视频监控的模式,借助"云"概念实现了网络监控。云计算不仅让海量监控存储成为可能,也让海量视频数据挖掘成为现实。尽管云应用在安防领域有着众多优势,但是以云为代表的it领域与安防融合仍遇到不小的调整。
视频数据管理
云存储让视频使用大量带宽,带来后续的问题就是海量数据存储问题。大多数监控存储解决方案设想的是本地存储,仍以上述监控方案为例,一个月所需存储1tb,用户花一千多元购买一块1tb硬盘。但你也应当关注其隐性成本,包括数据传输费用、数据冗余成本,或基本的实时监控的电费。
为了解决隐性成本,用户不得不降低分辨率和存储要求,更为糟糕的就是视频效果随之降低。安防云监控解决方案让存储更简便,混合云解决方案可以远程存储高清视频,这种效果远优于本地存储的意义。
带宽
基于云概念的视频监控系统在带宽传输上仍面临不小的困难。云监控注重在不同的网络上传输海量视频数据。当带宽不够时,云监控作用无法发挥出来。网络带宽是你从互联网获取信息的通道,而这个通道正是你需要从"云"端获取视频信息的重要途径。当然,正常上网需要的下载速度和监控上传速度并不相同。
以一个实例来说,小型零售商铺5路高清摄像机为获得实时高清视频云需要10mbps带宽,显然普通住户的adsl很难满足这种带宽,公共网络应用行不通后只能部署专属,但是价格却高得惊人。有些安防企业提供租赁服务,以第三方和"混合云"的模式为用户提供在线高清视频。同样,也有提供小分辨率云存储解决方案,有助于弥补带宽不足的问题。
监控实时性
当监控内容涉及安全和财务管理时,做到0秒无延时监控很重要。人们对于实时监控的理解可以等同于对高清画质的要求。云视频监控不仅能够做到快速实时访问,同时也能够保证质量。qq等大众远程视频工具会出现延时,但是同样作为远程监控管理的系统,实时监控不仅需要可靠的网络环境,对设备软件要求也格外高。
云服务让用户选择更多
基于云存储的解决方案和服务提供商必须面临很残酷的事实,如果不能赢得用户信任,提供关键业务服务和数据,那么用户很有可能选择其他家服务商。在不涉及到任何硬件成本的前提下,似乎企业要做的就是确保监控摄像机和编码器符合主流趋势,压缩算法及传输协议一定参考主流标准。在融合自身特色业务,确保客户感受到独一无二的云监控服务。
待云监控服务逐渐完善之时,企业和用户还会面临更多的困难。但是请记住云监控不等同于传统cctv闭路电视监控系统,我们需要给它时间去适应当今的网络环境和用户消费意识。技术已不再是难题,未来云安防技术发展才是关键。
监控管理做好协调工作
基于互联网的云监控也改变了企业与用户的沟通方式。一个企业管理不同用户的上千台设备,有些监控距离远在千里之外,如何管理好多点位监控设备需要花上一些功夫。特别是应用在不同领域的摄像机,要确保记录下它们正常的操作记录,掌握对系统性能的报道成为云监控解决方案的核心。
为了防止这些远在天边的摄像机,要对这些设备进行远程系统升级及排除其他故障,这种做法节省了人力费用,让监控管理更高效。