• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

改变互联网电视单一模式 TCL推TV+家族式电视

来源:新浪
时间:2014-02-17

    2月14日下午消息,TCL再度携手爱奇艺发布TV+家族式新品电视,共UD版、S版和C版三大新版本,加上之前的尊爵版与经典版,TCL爱奇艺电(27.58, 0.02, 0.07%)视已经扩充到11款,囊括了从32寸到55寸所有主流尺寸。此次TV+家族新品的发布一改此前每个品牌的互联网电视只有一至两款的单一局面,给消费者更广阔的选择空间。

  互联网电视建立阶梯特色 覆盖更广泛人群

  此次发布的TV+新品包括UD版、S版和C版三个新版本,形成了与传统电视产品线设计类似的阶梯状排布,让互联网电视也实现了从高端到平民化的全覆盖。

  UD版TV+作为端版本,采用专业4K超高清显示屏,分辨率达到3840*2160,搭载双核和四核GPU,以及独创的4K UI,专属4K浏览器。外观上,UD版采用业内罕见的纯金属外观,4.9mm超窄边框和29mm极窄厚度。

  S版TV+内存空间扩展到16G,操控方式再次升级,这个版本也是此前发布的尊爵版的升级版。采用中框墨绿色拉铝材质、整机线条纤薄,设计时尚。

  C版TV+的屏幕尺寸涵盖了32至55共五款产品,具备“周末影院、云赏K歌”等核心功能,能够满足不同人群的多样化需求。而且C版采用了亮银色四方玻璃底座以及白色呼吸灯独特设计,做工比较精细。

  “周末影院”功能解决带宽问题 交互方式再次升级

  TV+家族新品在视频内容方面进行了全面的升级,开创周末影院、4K专区等等创新功能。其中“周末影院”功能解决了1080P高清信源率播放带宽问题,该功能可通过专享的电影加速器,将TV+每周推送真正高码率高清影视节目下载到本地,实现白天出门,晚上就能观看高清大片,让消费者可以享受到真正的1080P影片。

  而在操控交互方面,TV+新品在原有的良好操控体验下又进行了全面的升级,语音操控技术得到提升,TV+新品的语音操控采用了全局跨层语音系统,不仅语音识别率、识别处理速度等进行了大幅提升,而且还实现了真正的全局操控,带来了更便捷的操控和更科学的人机交互体验。

  据介绍,除了全面升级的语音操控外,TV+新品上还带来了自然手势的革命性操控方式,尤其是首创的五大简易手势交互,改变了以往繁琐的操控过程,老人小孩都能轻松上手。

  中国电子视像行业协会秘书长郝亚斌认为,TV+家族产品的上市,促使其在高中低等各个细分市场率先形成拳头产品卡位,极大地增强其行业竞争优势。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 云汉芯城 Digikey Mouser

更多新闻