• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

镜头DSP传感器 了解手机摄像头的组成 (1)

来源:互联网
时间:2014-02-15

现在购买智能手机时问促销员多的问题无非就是“这个手机像素多少?”,面对这样的问题,初手机厂商也都没法去满足用户的需求,但随着智能手机的快速发展,手机拍照的重要性,手机厂商们也争取在手机摄像头上大做文章,500万像素,800万像素,1300万像素,2070万像素,4100万像素,这种变化完全就涵盖了智能手机摄像头演变的过程,虽然像素在以函数级增长,但是这其中大家有了解多少呢?


简述手机摄像头

手机摄像头其实是分为内置与外置的,内置不外乎就是一般我们使用的手机所带的摄像头,而外置摄像头确实也有见过但是,大家应该见得不多, 其实手机外置摄像头是在手机发展初期的特殊阶段的一个过渡性的产物,很久以前手机功能还不强大,大部分都不带内置摄像头,确实有过手机外置摄像头的产品出现。


现在的手机基本上都带摄像头,并且拍照功能都很强大, 因此现在追求手机外置摄像头已经没有什么的意义和必要了,因为他没有市场空间。


不过手机外置高倍镜头倒是很受发烧友们所青睐。而且iPhone,索尼等大品牌也都有尝试产出这种外置摄像头。

传感器

作为手机新型的拍摄功能,内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的(10万--130万像素)数码相机相同。与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心,也是关键的技术。当前手机数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。

堆栈式摄像头对比背照式摄像头

现在的智能手机拍照功能绝对是已经达到了一定的饱和点,诺基亚的Lumia1020更是以夺人眼球的4100万像素,出尽风头,而手机摄像头的更是决定了这些手机的拍照的优劣。


此前大家都在讨论一个关于手机摄像头的话题,那就是“背照式摄像头与堆栈式摄像头”。提到这两种摄像头就不得不从早些的传统行摄像头说起,传统型摄像头由于本身的限制问题,并不会比背照式好,主要体现在弱光的情况下,弱光情况下传统型摄像头的表现就会显得有点“捉襟见肘”了,较难在低光环境下拍摄出明亮,质量好的照片。


进入正题,背照式摄像头的出现就弥补了这些不足之处,相比起普通的传感器,搭载背照式传感器的摄像头能够在弱光环境下,提高约30%—50%的感光能力,能够在弱光下拍摄更高的质量的照片。

为什么背照式传感器会在感光能力上提高这么多?

因为背照式传感器简单来说就是比以往的传感器更薄,具有更佳的画质和更低的噪点等特性。

再来说说堆栈式摄像头,它是由索尼推出的手机摄像头传感器,其实不说的那么专业的话,堆栈式摄像头就是背照式摄像头的一个全新升级版本。


堆栈式传感器是从背照式传感器进化提升而来的产品,也是由背照式的基础上发展而来的,堆栈式传感器吸取了背照式的优势地方,再弥补了其劣势的地方,进行了更加全面的优化升级。除此之外,堆栈式传感器还可以兼顾背照式结构的设计,使到摄像头的拍摄画质有了很大的提高。


其实到现在,越来越多的手机生产厂商推出的手机的摄像头采用了堆栈式传感器,凭借更优秀的表现,堆栈式传感器逐渐成为手机摄像头的主流。

   处理芯片


处理芯片效果相当于计算机里的CPU,他的功能主要是通过一系列复杂的数学算法运算,对由CMOS传感器来的数字图像信号进行优化处理,并把处理后的信号通过USB等接口传到PC等设备。

“成像的质量是什么决定的?”

说起成像质量,我们需要先了解手机相机的结构,手机相机包含了很多微小的元器件,构成要素包括传感器、镜头、镜头支架、软硬板等,其中,传感器和镜头对成像效果影响是的。

图像传感器类型与尺寸决定画质,传感器尺寸是影响感光元件成像效果的一个关键因素。手机上的传感器与老式相机中的胶卷功能相似,市面上手机使用的主流相机传感器有两种类型,CCD和CMOS,受制于多种因素,目前手机使用的传感器多为CMOS。
 CCD/CMOS传感器的尺寸很大程度上决定了相片的成像质量,传感器尺寸越大,感光面积越大,成像效果越好。一般情�

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻