• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

未来键盘可以做到多薄?一张纸的厚度

来源:互联网
时间:2014-02-12

当键盘可以批量印刷,纸媒介将迎来新生

  键盘可以做到多薄?Novalia公司给出的答案是——一张纸的厚度。而他们的做法正是把键盘印刷在纸上。

  据Geeky Gadgets的报道,Novalia上周宣布,公司正在开发一种可以印刷在纸上的便携键盘,并可以连接至嵌入纸版的蓝牙低功耗SoC。

  Novalia使用特殊的导电油墨压制出一个触控矩阵基板,然后与印制的按键层叠在一起,除去电池重量仅为30g,由于使用导电油墨,因此这种键盘的触摸技术无需任何机械装置。

  印刷键盘配备了一颗Nordic Semiconductor芯片,控制蓝牙连接和输入控制,因此键盘可以通过蓝牙低功耗与设备进行连接,超低功耗性能可保证长达18个月的电池续航。

  “这款产品的显著特点在于它能够从键盘字面上敲击中准确地触摸传感器,而且完全无金属布线,在世界任何地方都可以使用当地现有的印刷工艺制作,所以成本非常低廉。”Novalia首席执行官Kate Stone表示,采用标准采用标准压印制程时,这种印刷键盘可以以每分钟约100米的速度进行印刷。

  Novalia的设计团队表示,这款键盘甚至可以薄至0.005毫米,而且仍然能以同样的速度实现一个键盘的正常功能。

  但这并不意味着以后我们的键盘就会被印刷纸键盘取代。事实上,Novalia公司考虑的方向也不在于革新键盘交互技术,而在于挖掘互动海报、个性化贺卡等方向的潜力。比如公司展示的一套印有爵士鼓架的海报,正面包括7面鼓,海报实际上就是一个印刷键盘,通过蓝牙连接到iPhone或iPad,当用户手指触摸鼓面时,便可以实现敲击纸张打鼓的效果。类似,Novalia公司还可以推出不同定制的印刷键盘,在广告等领域进行突破性的尝试。

  当键盘可以批量印刷,意味着传统交互方式的成本得到巨大削减,也就意味着按键触摸可以应用于更多囿于成本的媒介之中,我们或许会看到报纸与杂志与电子设备的交互,那么,正在式微的纸媒介将迎来一次新生。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Mouser Element14 e络盟

更多新闻