处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

多领域应用自如 防盗报警2014将产业兴旺

多领域应用自如 防盗报警2014将产业兴旺
来源:中国安防展览网 时间:2014-02-11
    安防市场由需求来决定行业规模,安防行业在中国早业者都是从做报警产品开始的,而国内的报警产品主要制造产地分别是福建泉州、广东深圳以及上海三个地区。这三个地区的生产量就占据了国内大部分报警产品的市场。经历了系统内部的功能完善,系统与系统的融合,防盗报警人性化发展趋势明显,多领域应用自如,2014年产业市场或将再兴起。

    防盗报警人性化趋势明显

    系统内部功能完善

    如今,防盗报警装置已经经历了多年的发展,而用户对其的认知也从对外观,或者一些简单功能的参考,向着更深层次的方向去迈进。曾经所谓的小巧、精致已经难以满足用户新的需求。因此,这也就对设备的工作性能提出了更高的要求。

    比如,对于系统的入侵探测能力,则除了能够精准的探测入侵行为以外,还要做出快速有效的回应。而这里面也包含了对于入侵探测模式的考验,以及对设备稳定性的衡量。报警系统在探测中是否采用多重的探测方式以提升准确性?在主机的控制上,是否能够达到界面的多样化要求?也都成为考量报警设备工作性能的一个重要的参考方面。甚至是在用户更加关注信息化完善程度的今天,密码的设计,防入侵能力的完善度,以及外观的防暴能力也都成为了用户的关注方面,这也促使报警设备在研发中要拥有更加全面的发展。

    经过多年的发展,报警设备已经逐渐由初的奢侈产品,走向了日益理性的必备品。而这种普及也使用户对于报警产品的认识,对报警产品的期待有了更高的提升。这也造就了大家对于报警设备人性化的关注。于是,在这样的氛围下,人性化功能则被大家提升到了一个更高的高度,而所属产品的是成是败,恐怕也很大程度上由这一"哆嗦"所决定了。

    系统与系统的融合

    说到防盗报警系统的人性化,就不能不说到与周边功能设备的一个融合。毕竟对于功能相对传统的报警设备来说,如果想实现更多的功能,报警设备与周边辅助设备的融合能力是不可或缺的。

    比如,为了能够实现"可报、可看"的需求,报警系统则需要完善与监控摄像设备的联动。包括更多的融入智能家居的应用体系当中。另外,就是设备的联网能力。当前,虽然很多的设备都自称已经拥有了很高的联网能力,但是从网络的实现结构来看,更多的是却是设备与设备间的联系,而非设备与控制中心的联系,这样的网络连通,除了能够"糊弄人"的联动一下以外,对于真正的应急反应,又能有多少帮助呢?

    报警防盗多领域自如应用

    报警防盗系统产品在应用领域的发展一直是安防工程商关注的,虽然报警防盗的应用领域很宽广,但我们仍然可以将它紧缩在几个重要的范围来探讨。

    小区防盗报警:小区住宅越盖越多,一些建筑开发商逐渐把安全当作是售房的重点,但大多数的小区报警防盗系统都只是装饰,起不了多大作用。这是因为报警防盗系统的早选择权在建筑开发商及安装的集成商,对功能需求与质量稳定性用户根本来不及参与,再加上售屋后厂商期服务漠不关心,就使得防盗报警系统就形同虚设,没有发挥出应有的作用。但是从整体上看来,虽然小区防盗报警还确实存在许多方面的问题,但相信只要防盗报警厂商努力解决好这些问题,小区防盗报警的市场发展是非常可观的。

    商场防盗报警:超市商场因为人员来往频繁,通常收银柜台都采用开放式柜台,以方便顾客及维护商品进出安全,但安全防盗问题仍不能少,因此也就带来了电子式商品报警防盗系统EAS的盛行应用,商场报警防盗系统集成比须包含EAS电子商品防盗系统,影像监控系统,入侵探测系统结合,才能发挥防盗应用。目前EAS系统已大量进入亚洲国家,包含日本、新加坡、韩国以及香港地区的装机率都非常的高。中国企业商场则在北京、上海、广州、深圳等商业发达的大城市商场普遍的安装了EAS报警防盗系统。

    校园防盗报警:在城市的高速发展下,越来越多的大学校园出现在城市中。与传统的教学方式不同的是,学校与社会的活动越来越频繁。而越来越多的社会活动也影响了师生的平静生活,随之带来的是繁杂的人员出入、校园内入室盗窃、抢劫等刑事案件,给原本平静的学习生活带来不安及恐惧。校园安防在各大院校逐渐得到重视。目前学校的防盗报警系统都是跟监控系统以及其他系统相结合,校园报警防盗系统也在校园安防系统中得到重用。

    家庭自动化催熟防盗报警市场

    家庭自动化市场正在获得牵引力,家庭自动化和家庭安防系统向单一平台整合的趋势不断加深,带动防盗报警市场重振雄风。“防盗报警行业的整合开始获得牵引力。”IHS指出,住宅产业在价值27亿美元的全球防盗报警市场中占40.7%,预计将跻身增长快的垂直市场之列,从2012年到2017年,这五年的复合年增长率将达到5.3%。

    其中,美国市场表现尤为突出。IHS的报告《防盗报警系统全球市场》特别指出,美国住宅安防需求正在急速升温。研究指出,未来三年,美国住宅防盗报警产品的渗透率将在当前20%的基础上再增加5%-8%。同时,由于基本防盗报警系统是任何家庭自动化系统的核心,家庭自动化系统的不断渗透也将给予成熟市场所需的推动力。

    IHS的安防与消防研究分析员AdiPavlovic认为,从区域角度来看,家庭管理的整合在北美,从而大大加快了防盗报警产品向住宅产业的渗透;欧洲紧随其后,位居第二,随着不断上涨的能源成本和降低碳排放的需求增加,能源管理功能成为一个必然趋势。市场正在不断扩张。霍尼韦尔安防营销传播总监DavidGottlieb指出,联网家庭将打破家庭安防的旧格局,因此该领域潜藏着巨大的增长机会。

    2014年:防盗报警或再兴起

    在2014年,防盗报警整合有望在住宅产业兴起。另一方面,IHS还指出,商业市场可能将在很大程度上受惠于各技术平台统一立法的发展。在没有统一立法前,各个地区的法规较为宽松,例如中东地区有更多的机会将单一解决方案中整合到多个系统中,因此,中东地区等商业市场可以通过选择单一安装商来节省时间并降低成本。

    尽管全球防盗报警市场本身已经是成熟市场,但发展前景仍然一片乐观。室外应用的探测器有望成为增长快的产品,到2015年复合年增长率将有望达到9%。室内无线产品的需求也将有所增长,到2015年复合年增长率也将达到5%。

    报警行业下一步如何发展

    技术层面,报警行业真的要走出来,只有一条路,就是要创新,要突破过去传统的方式,用技术的手段,就要像视频学习,视频从录像机到DVR,中国就走到前面去了。

    报警,如果还是沿用过去国外的红外探测器,将来要想有本质上的突破是不大可能的。所以,刚才虞总谈到,要研究新的东西,要从根本上解决问题。

    第二,作为报警制造企业,要研究我们的客户,我们的客户的需求和当年相比已经变了,客户的需求已经变了,我们不变是不行的。比如说客户不光是要一个能打开的报警,可能还需要其他的,过去的报警是现场的,后来是联网的,现在还可以联得更好,这样会让他更有体验,所以要研究用户的体验,用户的感受,他一看到就觉得很想要,而不会像原来的报警器按上之后,一年365天每分每秒都工作,但是可能十年都不报一次警,一报就是误报,还有谁敢买?要研究用户的体验和感受。

    第三,要按照研究模式。因为报警行业已经不是一个纯技术的东西了,在过去可能就是一个技术的东西,而现在、未来不是纯技术的,他是资源整合、资源连里面的一段,研究这个模式只有把自己摆到这个链条当中的某一个环节里面,找好自己的位置,研究好放到这儿刚好,就解决。如果不研究链条,只是认为自己要怎么样,就很难成功。研究产业链当中谁来管理?也容易出问题,做报警的大多数的企业是做技术出身的,而且大多数是从小企业起来的,这样就很容易陷到技术里面去,而现在如果只是陷到技术里面去,跳不出来的话,就很难实现大的突破,后就会被视频、被智能家居所包围。

    

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28190次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25412次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19541次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14918次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14456次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13417次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次