• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

库克:不会被Android击垮

来源:腾讯财经
时间:2014-02-10

   针对业界的质疑,苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)近日声称,苹果的iOS产品在全球诸多重要市场的份额仍保持,虽然Android在全球份额不断增长,而且占据市场多数份额,但由于 Android产品的碎片化,因而iOS不会被Android击垮。与此同时,库克还称,那种将iOS与Android之间的竞争与当初Mac与 Windows之间的竞争进行比较、并认为iOS也将像Mac败在Windows手下那样败给Android的观点是不合理的。

事实上,自从Android发迹以来,业界就开始警告苹果,称苹果将在智能手机领域的竞争中输给Android,就像当年苹果输掉PC(个人电脑)之争那样。上世纪80年代,苹果一直凭借Mac而在计算创新领域保持优势,不过,终控制PC市场的却是微软,而且自从微软控制了PC市场之后,就一直在此领域未给苹果机会。苹果也由此在PC领域沦落为一个小角色,甚至濒临死亡。
如今,苹果凭借iPhone在智能手机领域处于地位,但是,谷歌的Android如今却占据了整个智能手机市场80%的份额,相比之下,iPhone又被Android逼到了一个小角色的地位。当然,手头持有1600亿美元现金的苹果公司,绝不会因此而面临死亡,不过,在业界一些人士看来,记忆似乎仍停留在上世纪90年代,因而这些人也担忧,相同的命运终可能将发生在iPhone身上。
近日部分人士向库克提出了一个问题,即他是否会因为Android的强大竞争压力,而把拥有iPhone把苹果带入上世纪90年代的尴尬境地。对于这一问题,库克一直拒绝将两种竞争混为一谈。库克的理由有两点:
首先,库克声称,Windows让Mac陷入困境的原因是Mac缺少关键应用,结果,用户纷纷转而使用搭载Windows操作系统的电脑。但如今,针对iPhone,苹果至少拥有与Android对等数量、甚至是超过Android数量的应用。苹果iPhone如今拥有100万款应用,而iPad也拥有50万款应用。库克也称,就Android而言,专门为Android平板电脑打造的应用只有区区1000款左右,这也是Android平板电脑未给用户带来丰富体验的重要原因之一。
其次,库克还指出,Android之所以无法与当年的Windows相比,主要就是因为Android设备和市场过于碎片化。对此,库克称:“重要的一点就是,Windows形成了整体优势,而Android就像是欧洲,有些认为误以为欧洲就是一个像美国这样的一个名称,这些人不了解欧洲包含了许多国家,根本不是像美国这样。相似的情况就是,Android也非常碎片化。试想一下,有多少使用Kindle的用户会知道他们使用的是Android系统?你们也可以看看,三星正在使用越来越多的软件。”
从某种程度而言,库克的确言之有理。不过,库克还是面临着一些风险,因为他只谈到了近6年的情况。需要想像一下,在未来6年内,如果Android仍在智能手机和平板电脑市场继续占据80%以上的份额,那么终的结果会是什么样子呢?开发者还会继续为iOS打造应用吗?
当然,还没有人向库克提出这样的问题,但是,他被问及了市场份额相关的问题。
对此问题,库克回答称:我们仍在诸多重要市场占据的位置,在那些处于第二的市场上,我们也将努力改变。库克称:“在真正的智能手机方面,我们在美国市场仍然占据位,我们在加拿大市场也处于位,另外在日本市场也居。不过我们在西欧与东欧市场均居第二位。另外,在除日本之外的其它亚洲市场上,我们也居第二位。因此,从大多数地理范围来看,在全球诸多重要市场上,我们的智能手机份额都居于或第二位。当然,在位居第二的市场上,我们也希望通过努力成为。这一点你们要相信。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻