处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

OKDoor:谷歌眼镜门禁应用面世

OKDoor:谷歌眼镜门禁应用面世
来源:互联网 时间:2014-02-10

    或许再过一段时间,谷歌眼镜就可以让公司的前台接待人员失业了。BrivoLabs推出了一款名叫OKDoor的应用,能够将安防摄像头的视频传输到眼镜端,然后通过点击触摸板进行门禁的解锁。OKDoor可以与BrivoLabs现有的SAM访问管理系统API进行连接,能够给人们带来更安全和灵活的处置方式。 

    例如,SAM可以只允许某些人在某些时候进入,以及通过智能机等设备进行远程认证和控制。IFTTT上有Glass和SmartThings的Channel,比如后者就兼容各种来自Kwikset和Schlage的遥控锁。

    结合能够发送照片或视频的无线摄像头,眼镜就能够在有人接近时提供显示。如果你动手能力够强,也可以自行拼凑出一个系统。就像我们在10月份见到的DoorBot那样。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28190次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25412次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19541次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14918次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14456次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13417次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次