• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体推动家庭数位多媒体发展

来源:DIGITIMES
时间:2014-01-26

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布业界完整的家庭数位多媒体平台软硬体。意法半导体完整且符合美国有线电视规格的半导体产品组合,涵盖从高速宽频网路存取到超高解析度多萤幕影像处理,再到基于固定网路和无线网路的无缝家庭联网。

意法半导体执行副总裁暨数位融合产品部总经理Gian Luca Bertino表示:「为满足美国消费者的高频宽需求,美国有线电视营运业者推出了高速宽频网路,能够向电视、智慧型手机和平板电脑传输高价值互动内容,为正确处理、管理和传送数位内容,家庭闸道和客户端设备的系统单晶片必须整合各种固定网路和无线网路介面、低功耗模式和高阶内容保护功能。意法半导体拥有完整且独一无二的家庭数位多媒体产品组合,让营运业者能够以实惠的成本为终端用户带来好的用户体验及先进的服务。」

意法半导体的DOCSIS 3.0认证固定网路调制解调器晶片(代号为「Alicante」的STiD12系列产品),为家庭多媒体娱乐和互动宽频服务提供高速网路连接功能。高达800Mbit/s的超高数据速率可使闸道和机上盒透过单一网路同时传送影像和网路数据服务,可支援多台联网装置同时运作。DOCSIS 3.0晶片以及配套软体堆叠有助于客户终端设备连接影像点播和串流内容,并支援下一代网际网路协定(IPv6),让更多装置与网路连接。

意法半导体的应用处理器系统单晶片(STiH3客户端设备晶片和STiH4伺服器晶片,代号分别为「Cannes」和「Monaco」),可支援解码和先进的超高解析度(2160p)显示分辨率,和下一代H.265/HEVC影像压缩格式,这种组合可产生如临其境的现场感,进一步提升终端用户的视觉体验。

STiH3和STiH4架构基于高性能的Dual ARM Cortex CPU,为美国主要营运业者采用的RDK软体提供原生支援,还支援美国有线电视市场上的第三方软体,例如PowerUp HTML5 Platform with the PowerUp DVB stack from Zodiac Interactive。

意法半导体平台可在家透过固定网路或无线网路,以Gbit/s的速率传送高解析度影像和内容。意法半导体晶片(STiC2BB/STiC2PA)可支援MoCA 2规范,兼具现有同轴电缆线(coaxial cabling)的极速无错误(super-fast error-less)数据传输,和家庭多媒体网路的低功耗睡眠和待机模式。

意法半导体的机上盒平台可支援的Wi-Fi标准(802.11ac),可向摆放在家内不同地方的多台客户端设备快速且可靠地无线传输占用大量频宽的影像内容,包括OTT、PayTV(可至超高解析度)和游戏,可同时传送并占用同一频谱。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、 Mouser (贸泽)、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻