处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

应用于i.MX处理器的IDT versaclock时钟解决方案

应用于i.MX处理器的IDT versaclock时钟解决方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-21

【导读】基于Freescale i.MX系列处理器的产品设计中,IDT可提供专业时钟解决方案。该方案精简了晶体和振荡器数目,精简了电路板空间,具有高集成度和低成本的特点,针对不同应用提供可选频率,全1.8V至3.3V IO核心功耗降至低,无需电平转换。

方案概述

基于飞思卡尔i.MX系列处理器的产品设计中,IDT可提供专业时钟解决方案。IDT推出的IDT VersaClock时钟系列器件,是一种低功耗可编程时钟生成器,可应用在通信、工业控制和消费电子市场。VersaClock低功耗器件通过将一个时钟输出的功率需求从30-40mW减少到4-8mW,延长目前便携式电子产品的电池寿命。VersaClock低功耗解决方案还大大降低了省电模式(20uW)和32kHz时钟主动睡眠模式(200uW)的电力消耗,这些都是行业新的低功耗基准。VersaClock 器件可以生成 5kHz 到 120MHz 的频率,实现便携式消费应用更大的设计灵活性。另外,这些器件还兼容多种不同的输出类型——从单端 LVCMOS 到差分 VLDS,用一个器件支持不同类型的计时系统,简化设计和优化电路板布局。

方案优势

●高集成度
●精简的晶体和振荡器数目
●精简的电路板空间和零件数目
●更好的可用性和交货时间
●低抖动和偏移
●低成本
●针对不同应用提供可选频率
●4mm x 4mm的小型封装
●缓冲正弦波低相位噪声的能力
●扩频和LVDS输出能力减少电磁干扰(EMI)
●全1.8V至3.3V IO核心功耗降至低,无需电平转换

方案框图

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28190次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25412次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19541次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14918次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14456次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13417次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次