• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

市场行情:6月上旬电子元器件价格指数冲高回落

来源:电子工程网
时间:2012-06-12

      【OFweek电子工程网6月12日讯】根据华强北电子市场综合指数指出,电子元器件价格指数冲高回落,报点102.77点,下跌0.21点,跌幅0.2%,电子元件价格指数跌幅0.2%,收于95.02点,细分品类中电感器和电容器上涨,涨幅分别为0.87%和0.34%,晶体振荡器、电阻器和滤波器均下跌,跌幅分别是0.94%、0.86%和0.03%。

  电子器件指数小幅下跌0.19%,终收于103.27点。集成电路和分立器件均下跌,集成电路延续震荡格局,本期跌幅0.21%。旗下上涨产品有DSP、数字电路、芯片、放大器和MCU,涨幅分别为1.31%、1.17%、1.08%、0.82%和0.01%。下跌产品有逻辑电路、接插件、存储器和电源电路,跌幅均在1%左右。

  本期分立器件价格指数继续下跌,环比跌幅0.28%,其中半导体二极管下跌0.48%,半导体三极管下跌0.14%。

标签 电子元器件 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻