• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

拆解改造定时插座充电保护电路,延长使用寿命

来源:我爱方案网
时间:2014-01-21

【导读】定时插座已成我家不可或缺的小装置,不过国内所有内置充电电池的定时器电源,充电电路设计存在缺陷,电池一般使用两三年都会损坏导致定时器失效,而维修费用以及所耗费的时间成本太高,通常只能丢掉,因此充电电池的设计变成了限制使用寿命的致命缺陷。今天给大家分享定时器充电保护电路的改造,经改造后,估计少用个七八年没问题。

拆解:


电池失效原因: 由于成本原因,缺乏电池充电保护电路,电池长时间处于过度充电状态,电极逐渐被电解而失效。

改造思路: 经测试定时器CMOS电路的工作电流仅3uA,如采用法拉电容代替电池,完全可满足使用要求,同时大大延长使用寿命。

电路原理图及改造方案:


(修正:图中串在市电回路的470欧2W的电阻,实际为47欧2W。)

市电经阻容降压后,通过继电器线圈与2V稳压 二极管 DZ1串联电路,实现继电器闭合,DZ1提供2V电压为CMOS电路供电,同时为电 池充电。当需要断开继电器时,CMOS电路相连的3号引脚变为高电平,三极管KSP92导通,继电器线圈电压降为零,继电器释放。

1、使用2.7V 5F的电容替换充电电池,并将R4短路。经测试电容充满后可维持CMOS电路继续工作5天以上,现在的居民小区很少有连续5天停电 的,因此完全可满足日常使用需求。
2、在DZ1两端再并联一直稳压二极管。由于正常工作时通过稳压二极管的电流较大(约14毫安),加上市电偶发的高压脉冲可能 加重该二极管电流负担,因此是薄弱,再并联一直同规格的可提高可靠性。
3、在DZ1两端并联一只0.1uf的薄膜电容。由于继电器状态转换时易产生瞬间电压波动,并联电容可提高2V电压稳定度,避免电路 误触发。增加该电容后可拆除功能类似,但容量偏小的C6。
4、将E1更换为100uF50V松下FM系列高频电解,提高电路稳定性;将C3更换为可靠性更好的0.1uF100V西门子薄膜电容。
5、拆除E2与液晶板上的电解,并将液晶板上的电解更换为1uF63V的ERO薄膜电容,提高CMOS供电源的高频抗干扰能力。

注意:改造完毕次插市电时,给电容充电需要约5分钟之后液晶才有显示。

改造后的样子:



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻