• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

外观高大上,内部很山寨?漫步者R1600TIII有源音箱拆解

来源:我爱方案网
时间:2014-01-20


【导读】R1600TIII是漫步者新推出的R1600有源音箱系列款产品,前置倒相孔设计,采用一枚4英寸Nomex材质低音扬声器以及19mm直径丝绢膜球顶高音单元,前障板仰角设计使听音角度更适合用户。今天小编给大家分享R1600TIII的拆解,看看这个有源音箱是否表里如一。  

  R1600TIII内部电路采用电子分频设计,使用TI PCM1808 ADC芯片接收模拟输入并转换为数字信号,通过两颗TAS5707内置的EQ功能分别对高低音单元输出进行分频处理和数字放大。R1600TIII的输出功率为60W。  

  开箱展示:  


  遥控器  


  梯形箱体  




  场效应管7N60  


  高频变压器  


  快恢复   二极管  

  背面还有贴片元件  



  侧面声音调节  


  背板  

  R1600TIII采用极具HIFI味道的新型平衡针脚连接方式,将信号传输中损耗减少到低,同时也满足了消费者对音箱线材的苛刻要求。  


  喇叭单元  




  遥控接受头  



  高低音是用电位器,主音量是无级调节的。  

  R1600TIII采用Nomex复合材料制成的全新4英寸低频扬声器,并运用数字式电子分频设计,搭配不规则音箱箱体,令声音还原得精准细腻而不失丰满厚实。  

  丝绢膜高音扬声器  在主流的高音扬声器振膜材质中,丝绢膜有着其他振膜所缺少的柔和感和细腻度,且解析力和瞬态表现在经过独特的处理后也不输金属振膜,另外还消除了金属振膜听觉上的毛刺感和疲劳感。  




  功放板  


  电解电容  




  左边是连接高音,中间是电源,右边是低音连接  


  DSP数字音频架构的电子分频技术  

  德州仪器TAS5707是用于驱动立体声桥接扬声器20瓦,高效率,数字音频功率放大器。TAS5707经营一个384 kHz的开关速度和352 kHz的开关频率,取决于输入采样率之间的PWM载波。过采样与第四阶噪声整形相结合,提供了一个扁平的本底噪声和优异的动态范围从20 Hz至20 kHz。  


  用单片机控制音量的  


  每一个声道用一片TAS5707  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(     贸泽    )、Element14(e络盟)、Wpi(     大联大    )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 二极管 e絡盟 贸泽 大联大

更多新闻