处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

北高智EFM32超低功耗超声波热量表方案

北高智EFM32超低功耗超声波热量表方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-13

【导读】该方案基于32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及GP21高精度的测量能力,它将成为超声波热量表方案中的之选。

随着生活质量的提高,人们对于居住舒适度的要求,我国北方地区的楼宇建设都将普遍推广热量表到户,用于冬天的暖气供应。自从2009年起,我国北方进行了供热改革,至今已卓见成效。预计未来几年按热量计费将是北方供暖改革的重要方向。而热量表更是供热系统中的关键部件,它负责热量的计算、记录和数据传送工作。超声波热量表由于其测量方式无接触部件,且具有低压降、低能量消耗、测量精度高的优势,所以它正在逐渐取代机械式的热量表,成为北方供热供暖计量方案的。

方案简介:

基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及GP21高精度的测量能力,它将成为超声波热量表方案中的之选。

如图所示,超声波热量表包括超低功耗微控制器EFM32TG840F32、时间数字转换器TDC-GP21( 热敏电阻 PT1000、超声波换能器)、LCD显示液晶屏、操作按键、红外通信电路及MBUS通信电路。整个系统由3.6V锂电池供电,考虑到TDC-GP21的供电电压将电压转换为3.3V。



方案优势:

基于EFM32TG840与TDC-GP21实现的超声波热量表方案具有的优势包括:

1、 相对于传统的8位、16位单片机,EFM32TG840以Cortex-M3为内核,具有更强运算处理能力,使整表的性能得到提升;
2、 EFM32TG840与TDC-GP21均具有低功耗的优势,综合使得整机的功耗更低,增长热量表的电池寿命,间接降低了整表对于电池的需求成本;
3、 EFM32TG840集成了LCD控制器、RTC,以及它的Flash可用于数据存储功能,使得整体方案的外围元件减少,降低方案成本。

相关下载: EFM32TG840数据手册

总结

综述上文,以EFM32TG840为主控MCU,TDC-GP21为关键检测元器件而设计的超声波热量表,充分地发挥了EFM32TG840的高性能、低功耗、良好集成度的特点,结合了数字时间转换器TDC-GP21的高精度、低功耗的优势,使得它将成为供暖系统热计量部分的选择。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28190次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25412次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19541次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18600次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14918次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14456次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13417次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次