• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

电视屏幕全弯了 CES2014上的六大曲面屏电视汇总

来源:我爱方案网
时间:2014-01-10

【导读】此次CES2014上,电视行业也有极具特色的一次科技展示。尽管在产品特色上各有不同,但令人惊奇的是,各个电视厂商都不约而同地把电视屏幕做“弯”了,让我们一起来瞧瞧都有哪些变弯的电视吧。

“忽如一夜春风来,平面电视全变弯”,足以概括CES2014展会上电视行业的趋势。三星、LG、海尔、海信、长虹、TCL全部推出了各自品牌的曲面电视,而且现场看到多的一个词就是“first”,既然首家推出曲面电视的企业已成“罗生门”,那比一比谁“又弯又好”倒更有趣。

三星电视“可弯可直”


CES2014上,原本横平竖直的电视突然就被这些电视厂商做“弯”了,而这次风潮的发起者就是两家韩国企业,两家企业都是在2013年下半年推出了各自的曲面电视,而此次展会更是刮起了一阵“弯弯风”。

三星电视的“弯”,胜在数量多、花样全上。

“量多”说的是三星同时推出四款曲面电视,其中引人瞩目的一款产品光定语就有三个,“105英寸”、“4K超高清”、“曲面”,这就是三星首发的曲面电视,而且它不仅仅大而且还长,其显示比例为21:9,与电影大银幕分辨率相同,非常明显是想要和“土豪”交朋友,参与一下私人影音室的建设。

“种多”,说的是三星不仅有纯弯的曲面电视,还有“可弯可直”随意变形的概念性电视“Bendable TV”,这款概念产品采用柔性面板材料制造而成,可实现一定范围内的弯曲,三星电子为这款产品加入了自动切换装置,使得电视能够在曲面和平面中自由切换。其目的是为了满足平时观看和电影观看两种目的,平面电视的可视角度更大,适合更多人同时观看,而曲面电视则能够为中心位置观看者提供更加出色的画面显示效果。

LG WebOS TV、超越其曲面电视更受关注


105英寸的超高清宽屏曲面液晶电视

LG作为引领曲面电视风潮的企业之一,在CES2014上推出大量OLED曲面电视在意料之中,而其能够快速推出WebOS TV却出乎意料。因此,LG WebOS TV彻底抢走了占据展厅面积的曲面电视的风头。

LG推出WebOS TV正是采用了去年从惠普(27.61, 0.16, 0.58%)手中收购的webOS系统,采用了卡片式界面设计,将电视节目、摄像头、智能应用、网页浏览、分享、社交应用等分别做成卡片,使用这可以通过遥控器直接选择不同的卡片先进行预览,确定选择后在打开这个应用。webOS系统的界面更加简洁、明了,使用者能够同时看到所有大类应用,用短的时间选择完成。

而且webOS TV采用的全新遥控器也是一大亮点,遥控器采用体感设计,使用者手握遥控器可以直接用屏幕上的“光标”直接选择卡片,遥控器就成了“虚拟手指”,而大屏幕电视则成了“虚拟触控电视”。 另外,作为拥有“LG Display”这样上游企业的LG集团,肯定会将前沿的电视显示技术注入LG电子,因此LG在CES2014上展出各种形式的曲面电视就不足为奇了,56英寸、65英寸、77英寸4K超清曲面OLED电视在发出之前均有曝光,而此次展会上,LG电视还推出了105英寸的超大宽屏曲面液晶电视,和三星一样采用21:9的显示比例设计。看来两家韩国大企业间的竞争有将成为2014年世界范围内电视产业竞争的主旋律。

目前这款105英寸的超高清宽屏曲面液晶电视上市时间还没有确定,而其预计售价将达到423560元人民币,也是一款为“土豪”朋友们准备的礼物了。

海尔主打“超薄款”曲面电视


海尔主打“超薄款”曲面电视

中国家电企业国际化的旗帜企业海尔在CES2014上也加入了“曲面电视大战”,而海尔的曲面电视的特点就是超薄,不知道这把薄似刀的曲面电视是否能够让海尔在未来可以预测到的这场大战中胜出。

之所以海尔曲面电视如此薄是因为采用了OELD电视技术,OLED电视在清晰度、响应速度、色彩表现力以及可视角度等方面具有优势,而且由于它的自发光属性因此也成为制作曲面电视好的材料,可以通过柔性材料固定OLED,使得屏幕呈现弯曲状态,但由于驱动等原因,弯曲角度受到限制。

海尔此次推出的这两款OELD曲面电视的机身厚度只有4毫米,称其为刀锋并不过分,在现场观看发现,这款电视屏幕很轻、很薄、可视角度也很宽,画面表现力出色。

海尔此次推出的曲面OLED电视分为55英寸和65英寸两款,具体售价还未透露,但需要说明的是这两款OLED曲面电视并不是4K超高清分辨率,而是分辨率为1080P的电视产品。

海信曲面电视 注重声音表现


海信曲面屏幕电视

CES2014中国企业表现出了十足的自信心,TCL拿到了中心展馆的户外广告,海信则拿到了展馆中的有利位置,与intel隔路相望。此次海信推出了多款OLED电视、强调“简单”的VIDAA电视,而引人瞩目的还是曲面电视产品。

海信推出了一款65英寸曲面电视,采用了4K超高清分辨率,搭载了智能系统,又是一台让电视既能弯曲又能智能操控的产品,看来中国企业在互联网的大潮下已经形成了“体验”的概念,不仅要让电视显示性能更加出色,还要让电视操作体验更好。

通过现场的体验注意到,这款海信弯曲电视和所有弯曲电视的不同点是注重了音响的表现力,这款电视在屏幕两边加装了扬声器,这样一来就解决了超薄电视受制于音响腔体体积的显示造成的声音表现力差的问题。因此这款产品可以说是比较注重实用性的一款曲面电视。

TCL曲面电视 不仅“弯”还很“智”


TCL曲面电视 不仅“弯”还很“智”

TCL是一个在拉斯维加斯展馆外做广告的中国电视企业,而其宣传口号则是此前提到的“first”,具体TCL是否是个推出4K可弯曲电视的企业不好判断,但TCL表现出的自信还是值得赞一下。

CES2014上,TCL展出了一款55英寸4K全高清曲面电视,这款电视采用3840×2160的超高清分辨率,适宜观看距离标注为6.1米,深度全景能给予体验者完美的视觉体验,画面完美生动,而且曲面电视使用户观看的体验更为自然,用户可以真切感受到弧面屏显示技术所带来的影院级视听感受。弧面屏在左右两边可实现更优良的可视角度,切更自然,更舒适。

这款电视不仅仅是4K的,是曲面的,而且还是智能的,使用者可以从TCL应用商店中下载和安装包括教育、工具、视频、新闻、游戏等各类APP应用程序,还可以通过浏览器上网,此外还支持的HMTL5、网页视频播放等新技术,提升了4K曲面电视的操作体验。

此外TCL还展出了E5690系列、V8500系列4K超高清电视、迪斯尼电视、110寸4K电视、E6700、E5700、S5600、S4690等全新系列新品,中国企业在CES展会上不仅仅地盘越占越大,而气势也越来越强了。

长虹主打“U-MAX”家庭影院理念


长虹主打“U-MAX”家庭影院理念

CES2014注定是弯曲的时代,不仅仅国外品牌电视企业走上了“弯曲”路线,就连纯正本土的长虹电视业进入了“弯时代”,推出了55英寸可弯曲OLED电视。

长虹推出的这款新品采用了OLED材质屏幕,采用双核ARM9 CPU加双核Mali400 GPU芯片平台和智能系统,并配备+8thPQEngine画质引擎,图像透亮感、肤色及色彩还原性、不同场景下的画质参数智能匹配等。

而且国产电视似乎更直接一些,直接标出了产品型号“长虹3D55C8000i”,延续了长虹主打的“U-MAX”家庭影院理念,大有在 CES2014结束之后就将把这款电视送进苏宁、国美,送上京东、天猫,而且国产电视向来的杀手锏“低价”,是否会在曲面电视身上使用也是值得期待的。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻