IPC是在个人计算机基础上针对工业应用情况进行加强的工业控制产品,其性能可靠、功能丰富、物美价廉的特点使其在工业领域应用广泛。随着IT技术的不断进步和工业控制的要求增强,IPC的功能和发展也越来越丰富,向着数字化、微型化、分散化、个性化、专用化等方向发展,同时IPC的网络化、集成化、综合化、智能化方向也尤为明显。多元化的发展趋势也更加拓宽了IPC在工业的应用范围。也有越来越多的IPC厂商不断进入中国的市场。
IPC本土厂商发展壮大
从产品角度看,一方面几乎所有较大的IPC厂商都有自己开发的BIOS软件,很多厂商还拥有软件公司,为产品用户提供完整的软硬件解决方案。有些厂商,比如研华,与其它公司合作研发轨道交通软件。基本上IPC厂商都有和自己产品配套的软件产品。另一方面IPC大量采用通讯技术,以太网技术、现场总线技术,都会在未来大规模、大范围的实用化。IPC的发展也将推进物联网的发展,IPC作为基本的测试单元,在整个物物相连的物联网环节当中,可以起到很重要的作用。
从行业应用角度看,2012年,中国IPC项目型市场及OEM市场虽然同时受到市场需求增加和国家政策紧缩的双向作用,但其所受影响不一。由于OEM市场更贴近消费,且投资周期较短,所受影响快且直接;而项目型市场多为基础建设,投资周期长,所受影响相对滞后。2012年IPC市场各行业增长情况不一,其中交通、医疗、工业自动化成为IPC市场规模增长较快的行业。而市场份额方面,工业自动化、军工、交通、输配电四个行业仍占据整个市场60%以上。
2012年中国IPC市场规模达到48.1亿元,同比增长3.5%,增速下滑。从市场参与者角度看,研华、研祥做为IPC行业两大巨头,占据45%的市场份额,相距2011年稍有下降。其中,研华凭借多年来产品品种丰富、行业涉足广泛、市场定价适合等优势因素依旧占据业内的位置,市场份额达到28%。2012年,各个厂市场竞争愈演愈烈,应用行业也愈发广泛,部分台资厂商的市场份额逐步减小,而本土厂商的则快速发展。
近两年受国内经济增速放缓、国外经济复苏疲软的影响,IPC的市场规模增速逐渐放缓。近期,工信部提出的稳增长、抓创新、调结构,大力发展移动互联网、电子商务、云计算、物联网等新兴信息服务业,成为了信息消费新增长点。受信息消费产业的政策扶持,信息服务业将迅速发展,IPC行业也将反弹。而IPC大量采用通讯技术,以太网技术、现场总线技术,都会在未来大规模、大范围的实用化。IPC的发展也将推进物联网的发展,IPC作为基本的测试单元,在整个物物相连的物联网环节当中,可以起到很重要的作用。并且IPC应用将延伸至更为广泛的工业监控、环境监测、智能交通、智能电网、智能家居、远程医疗、公共安全等领域。而IPC技术趋势将逐渐往嵌入式发展。
伴随物联网、信息化等应用发展趋势,智能化装备及设备联网需求增多,目前IPC厂商已逐步减少传统架构式IPC的生产份额,增大在嵌入式产品的研发和投资。
迅速普及,IPC应用领域细分化
显然,IPC能够在市场中如此快速的普及,不断扩大的应用范围起到很关键的作用,据了解,今年许多行业市场项目中的IPC占比越来越高。在针对IPC应用领域的调查中,30%-40%的集成商、工程商表示政府主导的行业如平安城市、司法、金融、轨道交通仍是IPC产品的主要应用行业,令笔者惊讶的是,在民用领域如学校、社区、楼宇、零售业等领域的应用热度也达到20%-40%,多数工程商、集成商对民用领域的未来寄予了厚望,甚至有46.7%的受调查者认为商业楼宇是IPC产品应用的潜力领域。
就当前IPC应用的大致趋势,我们可以将其分为具备典型行业特征的行业安防市场,以及不具备明显行业特征的民用市场或者说是通用市场。这两种市场各有特点行业市场包括政府、能源、交通、金融等,该市场的特点是以解决为核心,该市场客户更加关注应用效果,对产品性能要求较高,甚至具有一定的定制化需求。而通用市场则涵盖园区、企业、小区、建筑楼宇等,范围较广,对价格较敏感,但目标客户也可以分为两类,一种是只关注价格,一种是对产品性能有一定要求,更看重性价比。
就各种行业对于IPC的应用趋势,企业在产品市场策略上各有侧重。国内一线厂商除了关注中高端行业外,在通用领域都不甘示弱。如宇视主要定位在中高端行业的客户,如平安城市、交通、司法、智能建筑等行业,因此比较注重产品的品质和可靠设计。在民用领域,企业也发起了各种攻略,譬如科达推出了更具性价比的产品,以适应通用市场的需求。大华股份(002236,股吧)的产品线越来越齐全,涵盖高中低端产品。与此同时,佳能(中国)有限公司网络可视化解决方案科产品技术经理吴永松则认为:“行业定制化是趋势,佳能将针对一些大规模的行业定制产品。佳能可以满足有一定规模的需求,这样的定制化是佳能业务推广的一个手段。”
技术创新突围,IPC开启安防行业新格局
目前市场上大多IPC只能满足用户的部分需求,出现供求矛盾。众所周知,在现今竞争非常激烈的大环境下,没有优势的产品,难有一席之地。对产品进行技术创新,研发生产高品质、高性能,满足不同行业、用户需求的产品,是设备厂商的重要职责,也是设备厂商立于不败之地的法宝。但作为IPC产品生产商,自动研发相关核心技术,生产创新型、实用型的产品将是一项长期而艰巨的任务。
优秀的安防企业将发展个性化、定制化的安防产品,实现创新与需求的融合,对客户需求进行准确把握,研发出通用性强的产品;同时针对不同客户需求,进行产品和市场的细分,开发不同功能,不同定位的产品,例如:宽动态摄像机、红外热成像摄像机、360度全景摄像机、智能识别机等。
其次是将IPC产品进行强有力的整合,将产品和安防系统相结合,提升定制化服务的水准和能力,把客户的定制化需求转向为向客户提供更高层次的专业化解决方案,满足客户对整个项目的综合需求,为客户创造更大的价值。例如:平安城市视频监控与公交业务系统的接入,监狱视频监控与周界防护、报警、广播对讲等系统接入。
可以预见,未来IPC一定会获得令人瞩目的发展,而目前厂商需要做好的是保持产品创新,并尽可能多地聆听客户需求,针对性进行产品功能开发。而在应对同质化所带来的价格战方面,也需要从细节提高产品质量,争取做细做精。
展望未来,IPC存在几个突破口:一是优秀的ISP图像处理技术,有效提升IPC的成像品质,对IPC产品应用于各个场景(尤其是夜间)有重要影响;二是编码压缩标准及新传输技术,新的压缩算法可以使IPC在传输实时高清视频时码流更低,而4GLTE和WIFI等新传输技术的普及,也将使IPC产品得到更广泛的应用;三是产品的易用性,操作简单、使用便捷的IPC产品都是终客户及工程商所期望的,对于IPC的进一步推广有重要作用。
从调查结果来看,未来IPC还将保持大幅增长,行业应用及普及范围也会进一步铺开,随之而来的价格战也将越演越烈,如何更好地贴合安防数字化、智能化、集成化的趋势,创新产品,保持行业竞争力是每个厂商需要考虑的重点。而在产品的技术革新上,编码能力会有进一步的提升,如H.265算法的投入应用,必定会给IPC带来另一番景象。同时,人们对日夜型监控、高清低码流以及前端智能分析的需求,一定程度上也影响IPC产品的整体发展。所谓大风起兮云飞扬,群雄逐鹿数字安防,IPC或已开启安防行业新一轮的格局变换与更迭。
未来国产IPC必将成主流
安防产业正在经历从成长期到成熟期过渡的交界处,企业对自身定位、核心能力、发展仕途、危机预案已经有了较为成熟的决策能力。行业内的企业地位难以撼动。行业中的诸多“老三”,受到外界环境与内部因素影响比较明显,各家有各家的市场,知己知彼。此时“更加深入挖掘客户需求,时间满足客户需求”,才是王道。
纵观整个安防产业,我们可以看到国外品牌依然占据中国市场的一鼎江山,尤其是IPC类产品。然而,国产品牌更适应中国国情,了解国内市场,针对客户需求能够快速反应,提供定制化的服务。这是国外品牌无法比拟的优势。正因此,在接下来的几年,国产品牌必将成为国内主流,一统江山。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。