• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Atmel推出全新SAM G系列高性能、超低功耗小型MCU

来源:我爱方案网
时间:2014-01-09


【导读】Atmel公司今日宣布推出基于 ARM Cortex M4的Atmel SAM G系列高性能、超低功耗小型MCU。这个全面的解决方案是传感器中枢以及电池供电型消费应用的理想选择,其中包括面向智能手机、平板电脑、超极本、可穿戴设备、医疗设备、网关 、网桥和音频设备的传感器中枢。  

  •Atmel的SAM G系列MCU是各类传感器中枢以及电池供电型应用的理想选择  
  •新系列拓展了公司现有的传感器中枢产品组合,并新增了两个传感器/传感器融合软件合作伙伴  

更加智能的联网设备  

  在这个物联网(IoT)时代,迅速增长的智能联网设备市场需要尺寸超小、功能丰富、性能更高和功耗更低的MCU。Atmel推出的SAM G51和SAM G53系列MCU可满足上述所有要求。它们采用3x3毫米封装设计和48MHz高性能频率,运行模式下的功耗低至100µA/MHz,保留SRAM的睡眠模式电流仅为7µA,唤醒时间仅有3µs。这些全新的MCU可为数字智能手表、可穿戴设备、移动传感器中枢等需要更强的计算能力和更高的计算精度的应用提供一个浮点单元(FPU)选项。  

新系列MCU的其它主要特性包括:  

  •基于Cortex M4的MCU和FPU可提升吞吐量和效率  
  •512KB Flash和96KB SRAM  
  •3x3毫米WLCSP封装,49个锡球,0.4mm间距  
  •灵活的串行外设和超低功耗ADC  
  •Peripheral Event System和SleepWalking  
  •Atmel超低功耗picoPower技术  

市场对传感器中枢解决方案的需求  

  市场研究*显示,到2020年,全球将有超过500亿台设备实现联网,因此,市场对于面向智能联网设备的传感器集线器解决方案的需求将不断升高。传感器中枢是为应用处理器分担负载的MCU,其目的是提供一个能效更高的解决方案;此外,它还负责管理设备中的所有传感器,并将数据转换为有用信息。全新的SAM G系列提供一个超低功耗、高性能的传感器中枢解决方案,并拓展了公司现有的传感器中枢产品组合。Atmel还在其合作计划中新增了两个传感器合作伙伴-Cywee和AKM,以提供基于Atmel平台的全面的系统解决方案。请在此查看全部Atmel第三方传感器及传感器融合合作伙伴。  

  Atmel公司微控制器产品高级总监Oyvind Strom 表示:“物联网市场中的设备正变得越来越小,越来越多地由电池供电,而且要求更高的性能和更低的功耗。Atmel的SAM G Cortex-M4系列MCU可满足市场对传感器中枢和物联网应用的所有要求,提供业内低的功耗和的性能,而且采用为紧凑的封装设计,以满足所有受限于空间的设计师的需求。”  

工具  

  为了加快设计速度,我们为SAM G53系列提供一个SAM G53 Xplained Pro评估工具包。ATSAMG53-XPRO评估板包含一个嵌入式调试器、Atmel Studio 6集成开发平台和Atmel Software Framework。该工具包也得到第三方合作伙伴IAR和Keil的全面支持。  

产品供货情况  

  Atmel的SAM G系列MCU现已开始供货。  


 ICkey(     云汉芯城    )是一家一站式电子元器件采购网, 提供     Digikey    、     Mouser    (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻